This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:未使用的 GPO1、GPO2、nWRKQ

Guru**** 2557800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1398847/tcan4551-q1-unused-gpo1-gpo2-nwrkq

器件型号:TCAN4551-Q1

工具与软件:

您好-

如果我们不使用 GPO1、GPO2和 nWRKQ 引脚、这些引脚可以保持悬空、还是它们需要任何上拉/下拉电阻?

我们的其他未使用引脚(INH 和 WAKE)在规范中针对其未使用的配置(INH 悬空和唤醒至 GND)进行了明确标注

谢谢你

Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些引脚是输出、因此它们不会悬空并可以保持开路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    正如 Clemens 提到的、如果您不打算使用 GPO1、GPO2和 nWKRQ 引脚、我可以确认这些引脚可以保持未连接状态。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你们两位!