请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN4551-Q1 工具与软件:
您好-
如果我们不使用 GPO1、GPO2和 nWRKQ 引脚、这些引脚可以保持悬空、还是它们需要任何上拉/下拉电阻?
我们的其他未使用引脚(INH 和 WAKE)在规范中针对其未使用的配置(INH 悬空和唤醒至 GND)进行了明确标注
谢谢你
Leon
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好-
如果我们不使用 GPO1、GPO2和 nWRKQ 引脚、这些引脚可以保持悬空、还是它们需要任何上拉/下拉电阻?
我们的其他未使用引脚(INH 和 WAKE)在规范中针对其未使用的配置(INH 悬空和唤醒至 GND)进行了明确标注
谢谢你
Leon