请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1400596/onet1151l-adn25
器件型号:ONET1151L工具与软件:
ONET1151L 符合并超过 ADN25激光驱动器规格。
优势:
1)。 APC -自动电源控制
2)。 更低的功耗:500mW 与670mW
3)。 100欧姆输入均衡
4)。 更好的性能:较低的 RJ (0.6ps rms)与0.9ps rms (高出50%)
缺点:
封装尺寸:4mm X 4mm 与3mm X 3mm 请注意、因为 APC 等附加特性要求芯片面积扩展。
如果还有其他问题、请告知我们。
此致、Nasser
此致、Nasser