This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1151L:ADN25

Guru**** 2584465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1400596/onet1151l-adn25

器件型号:ONET1151L

工具与软件:

ONET1151L 符合并超过 ADN25激光驱动器规格。  

优势:

1)。 APC -自动电源控制

2)。 更低的功耗:500mW 与670mW

3)。 100欧姆输入均衡

4)。 更好的性能:较低的 RJ (0.6ps rms)与0.9ps rms (高出50%)

缺点:

封装尺寸:4mm X 4mm 与3mm X 3mm 请注意、因为 APC 等附加特性要求芯片面积扩展。

如果还有其他问题、请告知我们。

此致、Nasser

此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark

    请看纳赛尔的回应,我会把它标记为已解决和关闭。 如果您有任何其他问题、请回复此 e2e 主题。

    谢谢

    David