请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS160PT801 主题中讨论的其他器件:USB2ANY、
工具与软件:
首先:DS160PT801 I/O 电源为1.8V。当我使用 usb2any 连接到 DS160PT801时、它是 USB2ANY 3.3V 或1.8V?的 I2C 接口
其次:针对 PCIe x8使用了 DS160PT801 (针对 TX 使用8LAN、针对 RX 使用8LAN)。 我可以使用 usb2any config DS160PT801 并写入 EEPROM 吗?
第三:您能否为 PCIe x8提供固件十六进制文件? 我可以先将其刻录到 EEPROM 中