This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:-retimer-firmware-support

Guru**** 1812430 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DS160PT801
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1400668/ds160pt801--retimer-firmware-support

器件型号:DS160PT801
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具与软件:

首先:DS160PT801 I/O 电源为1.8V。当我使用 usb2any 连接到 DS160PT801时、它是 USB2ANY 3.3V 或1.8V?的 I2C 接口

其次:针对 PCIe x8使用了 DS160PT801 (针对 TX 使用8LAN、针对 RX 使用8LAN)。 我可以使用 usb2any config DS160PT801 并写入 EEPROM 吗?

第三:您能否为 PCIe x8提供固件十六进制文件? 我可以先将其刻录到 EEPROM 中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!先良

    由于 DS160PT801的详细信息不是公开的、我将在 E2E 私人消息中回答您的问题。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚才向您发送了一个 E2E 好友请求、要启用私信功能、请尽快接受、因为我明天将不在办公室。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经为每一个都启用了私有消息功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan 将通过私人消息进行跟进。  将此案例标记为已解决。