This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953A-Q1:DS90UB953A-Q1:[ti960][ti953]在稳定性测试中、SerDes 随机遇到没有 MIPI 数据包、因为 ISP、OV 传感器已检查0x100正在进行流式传输

Guru**** 1812430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1381475/ds90ub953a-q1-ds90ub953a-q1-ti960-ti953-during-stability-test-serdes-randomly-encounter-no-mipi-packet-for-isp-ov-sensor-already-checked-0x100-is-streaming

器件型号:DS90UB953A-Q1

工具与软件:

使用 ti960+ti953时、连接传感器 ov-xxx、在稳定性测试期间、随机遇到一次整个 ti960+ti953+传感器启动、从 ISP 接收到未打包 MIPI 信号且传感器流寄存器0x100 =1 (表示流)串行器/解串器状态寄存器转储如下所示;  

(发现正常流式传输和无帧之间的差异

TI-2 Rx_PORT 0、ti953 [0x53 0x9] (无帧时)、正常情况下该值为0x00、

)

TI-2 Rx_port 0、ti953 [0x52 0x45]
TI-2 Rx_port 0、ti953 [0x53 0x9]  
TI-2 Rx_port 0、ti953 [0x55 0x0]
TI-2 Rx_port 0、ti953 [0x56 0x0]
TI-2 Rx_port 0、ti953 [0x57 0x0]
TI-2 Rx_port 0、ti953 [0x58 0x7]
TI-2 Rx_port 0、ti953 [0x59 0x7]
TI-2 Rx_port 0、ti953 [0x5a 0x7]
TI-2 Rx_PORT 0、ti953 [0x5c 0xff]
TI-2 Rx_port 0、ti953 [0x5d 0x0]
TI-2 Rx_PORT 0、ti953 [0x5e 0x64]
TI-2 Rx_port 0、ti953 [0x5f 0x0]
TI-2 Rx_port 0、ti953 [0x60 0x0]
RX_PORT 0、ti953 CSI 有效载荷[0x62 0x12]
RX_PORT 0、ti953 CSI 有效载荷[0x63 0xd0]
RX_PORT 0、ti953 CSI 有效载荷[0x65 0x7]
RX_PORT 0、ti953 CSI 有效载荷[0x66 0xF]

TI-2 Rx_port 0、ti960 [0x51 0x0]
TI-2 Rx_port 0、ti960 [0x52 0x0]
TI-2 Rx_port 0、ti960 [0x53 0x3]
TI-2 Rx_port 0、ti960 [0x54 0x2]
TI-2 Rx_port 0、ti960 [0x59 0x0]
TI-2 Rx_port 0、ti960 [0x5a 0x0]
TI-2 Rx_port 0、ti960 [0x5b 0x30]
TI-2 Rx_port 0、ti960 [0x4d 0x13]
TI-2 Rx_port 0、ti960 [0x4e 0x4]
TI-2 Rx_port 0、ti960 [0x55 0x0]
TI-2 Rx_port 0、ti960 [0x56 0x0]
TI-2 Rx_PORT 0、ti960 [0x4f 0x64]
TI-2 Rx_port 0、ti960 [0x50 0x0]
TI-2 Rx_port 0、ti960 [0x73 0x0]
TI-2 Rx_port 0、ti960 [0x74 0x0]
TI-2 Rx_port 0、ti960 [0x75 0x0]
TI-2 Rx_port 0、ti960 [0x76 0x0]
TI-2 Rx_port 0、ti960 [0xe 0x1]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuefei:

    您知道在此应用中哪些 GPIO 连接到 UB953吗? UB953寄存器0x53显示了 GPIO 状态、我不确定应用中此处连接了什么。

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Xuefei:

    此外、您是否刷新了 UB960上的寄存器0x4D? 我可以在寄存器0x4D 中看到"锁定丢失"标志被置为有效、但我不确定这是否因为之前的锁定丢失而存在、因为锁定和 PASS 当前都被置为有效。

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI953 GPIO 连接如下所示:

    关于 ti953寄存器0x53 (GPIO 状态)的另一个问题是

    我已尝试在将 ti953寄存器0xd (本地 GPIO 数据)设置为后读回0x53:

    0x0E = 0xf0、(启用 GPIO 输出目录)

    0x0D = 0x8、(启用 GPIO3高电平)

    为 subdev 传感器供电。

    但读出0x53时始终读回0、这不是我预期的、而是0x8、

    您能解释一下0x53 (GPIO 状态)与0x0d (GPIO 数据)之间的关系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuefei:

    这些寄存器各配置 UB953的 GPIO 的不同操作。

    0x53显示了将 GPIO 配置为输入时的 GPIO 状态值:

    0x0D 允许将0/1写入 GPIO 引脚、并启用来自伙伴 FPD-Link 解串器的 GPIO 远程控制:

    0x0E 为串行器提供输出和输入使能配置:

    如果未将 GPIO 设置为输入、则其状态不会出现在0x53中。 如果 GPIO 用作输出、但仍然需要读回0x53中的状态、则一个选项是在0x0D 中将 GPIO 设置为输入和输出、这将允许在0x53中读取状态。

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:  

    我认为显示0x4d bit[4]是因为我转储了 ti960设置、但刚刚找到 mipi 帧、并且在初始化 ti960期间从未读取、  

    在数据表中描述了该位仅在"读取"中进行了说明。 它显示的值是1?

    因此、对于0x4d 位[1][0]= 0b11、它当前的实际状态是、接收器已锁定并传递。?

    除此之外、都是这样

    1.是否有 UBti960的寄存器可以检查是否成功将视频流转发到 CSI 输出?

    2.是否有 UBti960寄存器来决定是否在遇到 mipi /CSI 错误时丢弃帧?

    3.是否有 UBti953寄存器来检查视频帧是否丢弃或转发到 FPD 链路?

    感谢您的快速响应!

    xuefei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas

    1. 我现在知道了、0x53仍读取 ti953四 GPIO 状态、但仅用于输入 ctrl、对吧?

    "

    如果 GPIO 用作输出、但仍然需要读回0x53中的状态、则一个选项是在0x0D 中将 GPIO 设置为输入和输出、这将允许在0x53中读取状态。

    "

    您是否意味着将 GPIO_INPUT_CTRL (地址0x0E)设置为0xff、以便它为四个 GPIO 的输出+输入。

    2遇到 SOC 未从 ti960接收到 MIPI 帧(原始问题作为标题)、

    转储 ti960设置始终显示为0x53 = 0x9、但当 I init ti960+ti953时、我始终将0x0E 设置为0xf0 (输出)、且0x0d = 0x09

    该 GPIO 输入输出恢复、它是否为 ti960/ti953标记了某种模式更改?

    谢谢

    xuefei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuefei:

    请允许我在本周晚些时候回顾一下您的问题。

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuefei:

    回到传感器未流式传输问题、在0x5C 中似乎标记了错误、具有0x5E、表明通道1上存在 CSI 控制错误。  

    UB960接收到数据时似乎没有填充寄存器0x73 - 0x76中的行数和行长信息。 您知道这里是否存在一些传感器流式传输问题吗?  

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:  

    我已经转储了所有 ti960寄存器,请帮助验证 MIPI 数据包是否有错误,这表示 STOP FRAME FORD FORWARD TO CSI-TRANSMITOR。

    或没有来自 FPD 链接器接收器的视频流?

    e2e.ti.com/.../ti960_5F00_register_5F00_all_5F00_failed_5F00_cycle.txte2e.ti.com/.../ti960_5F00_register_5F00_all_5F00_pass_5F00_cycle.txt

    此外、对于"您知道这里是否存在一些传感器流式传输问题吗?"

    我还将检查传感器和 ti953的所有寄存器。

    谢谢!

    xuefei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuefei:

    是 RX 端口0上的串行器吗? 在这两组寄存器转储中、我都看不到线数/线长度。

    在发生故障的情况下、会标记单个 ECC2错误、并且 CSI 端口 PASS 不再置位。 SENSOR_STATUS_3还显示 Phy 同步错误。

    总的来说、此处的结果似乎还表明串行器 CSI 接收器上存在一些 CSI 错误。 如果我们可以在传感器上检查任何东西、那就太好了。

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Thomas 的快速回复。

    目前、我们只是将 ti953 i2c 速度从快速+(1MHz)降低到 i2c 快速(400kHz)、不会出现串行器/解串器+传感器无帧问题、您能否提供有关此更改的一些提示?

    测试1 (无帧):
    ti953快速+(1MHz)、寄存器 wrte 上的传感器启动+流(读回校验 PASS)、然后遇到上述描述的问题

    测试2 (正常流式传输):

    ti953快速(400kHz)、寄存器上的传感器启动+流(读回校验 PASS)、 串行器/解串器+传感器流正常。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuefei:

    您能否确认传感器是否与 I2C 的超快速模式兼容? 从 SER/DES 端开始、我们应该能够使用两种 I2C 速率、之前的调查似乎表明串行器上存在 phy 级别错误、解串器上没有线路长度/计数数据、进一步表明存在传感器启动问题。

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas

    我已经确认此传感器的 SCCB 速度高达1MHz。

    应用

    soc -- DES、I2C 总线配置的快速+、1MHz。  

    SER 配置了 i2c 快速+模式、SCL_HIGH 0x6、SCL_LOW 0xb

    和 执行 以下测试来描述 SER/DES I2C 速率:

    1.仅将 ti960连接到 soc、i2c 分析仪捕获了以1MHz 运行的 i2c 信号

    2.连接 ti960+ti953+传感器、分析器捕捉在100kHz 下运行的 I2C 信号  

    您能否就这种行为提供一些提示、以及这是否会影响传感器寄存器配置? 最终影响传感器流式传输。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:  

    对这种 i2c 行为有何评论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuefei:

    这里有两件事:

    1. 您能否确认传感器支持时钟拉伸?
    2. 您能否确认在 UB953配置期间是否设置了寄存器0x0A 以匹配数据表请求? 认为这应设置为0x12。

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:  

    1.是的,我们已确认该传感器支持时钟扩展,从数据表的 "SCCB 速度:高达1MHz"和从 i2c 信号分析器测量如下。

    a. Ti953标准、ti960快速+

    SCL 1MHz、

    SCL 时钟延展107us  

     

    B. Ti953快速, ti960快速+

    SCL 1MHz、 (数据有效载荷似乎超过800kHz)

    SCL 时钟延展29.435us

      

     c. Ti953 fast-plus、ti960 fast-plus、无 SerDes_i2c_debug

    SCL 1MHz、 (数据有效载荷1MHz)

    SCL 时钟延展14.125us  

     

    2.对于  UB953配置的寄存器 I2C_CONTROL2 (地址0x0A)、该寄存器当前的值为0x10。 但当我 将其更改为0x12时、它仍然存在

    遇到问题、 即使将 ti960本地 i2c 设置为1MHz、测量值也发生在100kHz

    (问题中描述了详细信息

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1395637/ds90ub953a-q1-ds90ub953a-q1-ti960-ti953-i2c-scl-signal-measured-shown-100khz-when-local-slave-proxy-ti960-i2c-set-fast-plus-mode-1mhz-remote-mast-proxy-ti953-i2c-set-fast-plus-mode-1mhz)

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不出现帧问题、  

    现在仅复制100kHz 下的 ti960本地 i2c、400kHz 下的 ti953远程 i2c。

    Ti960本地 i2c 速度  

    Ti953远程 i2c 速度

    随机无帧问题

    快速+

    快速+

    快速+

    快速

    标准

    快速

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuefei:

    感谢您的参与。 明天我来看看这里。

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、感谢您的快速响应!

    添加了更多详细信息  

    Ti960本地 i2c 速度  

    Ti953远程 i2c 速度

    随机无帧问题

    快速+

    快速+

    我在"流式传输之后以及"遇到无帧问题时"转储了 ti953/ti960的所有寄存器。

    一些不同的寄存器值需要您进行注释:

    Ti953:

    A1。 寄存器0x5e/0x5f (显示的 NOFRAME 显示的4个通道均发生" 同步序列中的多位错误-不可纠正")、这是否意味着 ti953无法恢复此 CSI 有效载荷错误、然后直接发送

    PFD 正向通道连接到 ti960。

    A2。 ti953的所有其他寄存器具有相同的值。

    Ti960:

    B1。  CSI_TX_ISR 寄存器(地址0x37)、 未检测到显示 CSI-2通过中断的帧。

    它是否意味着 TI960的 CSI_SENSOR 已丢弃该帧?

    或者它只是表示当前在帧消隐时间期间(不在传感器读取时隙)?

    B2。 CSI 端口0帧 cnt、frame err cnt、line cnt、difference

    CSI 端口未显示帧0:

    B2.1  已经计算了2926个帧、但这些帧都没有错误。 (如果实际上是已经通过 ti960的 CSI-TX 端口向主机处理器 CSI-Rx 端口传输了2926个帧、为什么主机处理器的 CSI-Rx 大约60秒未显示任何帧)

    B2.2已经对超过最大限值的0xFFFF CSI 行进行计数。

    B3。  RX_PORT_STS2寄存器(地址0x4E)、未显示"已更改线路长度"和"检测到数据包缓冲区错误"的帧。

    这对于 ti960而言是否意味着 rx_port 2接收到的数据包帧行发生了更改、并且其数据包 FIFO 溢出、导致接收到的数据包无法成功解码为 CSI 有效载荷?

    B4. RX_PORT 线路 cnt、线路长度、CSI_Rx 状态

    b4.1未显示帧行 cnt 为1288、行长度为2880、这是不可预料的。

    (传感器读取配置帧线长度1920、 帧线数1280)

    B4.2 "在接收到的 CSI-2数据包中检测到2位 ECC 错误"、该数据包与 ti953 CSI 状态匹配。

    B5. 与 AEC 相关,不完全了解;

    那么、首先、您能否帮助确认 ti960/ti953的这些不同寄存器值是否意味着帧实际上通过 ti953发送到 ti960、但由于它包含 CSI 有效载荷错误、ti960丢弃了所有帧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:  

    是否有任何关于此无帧问题的评论?

    此致

    xuefei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuefei:

    下面包含注释:

    • A1:这些寄存器是我们认为图像传感器上发生了启动错误的部分原因。 串行器 UB953未正确接收 CSI 数据
    • B1: CSI 通过可能有一些变化、导致此寄存器无效。 寄存器0x35和0x36很重要、看看此处。
    • B2:是客户发送数据  
    • B3:0x4C 是端口选择、0x4D 仅锁定在不同端口上、0x4E 显示了差异。  观察到线数变化、长度变化和 CSI 错误。 这些问题可能来自传感器启动问题
      • 请注意、0x4D 在此处仍然显示锁定高电平
    • B4:行长度/计数不匹配+ CSI 错误

    UB960似乎会发送一些数据、但只能让帧起始 /帧结束递增帧计数、而且不能在 SOC 上注册。 总体信息仍然指向传感器上可能的 CSI 错误。

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    感谢您提供的所有评论, 这有助于很多!

    A1。 我们已通过 示波器捕获 CSI 数据(传感器帧的分辨率应为1920x1080)、

    图1: 帧流成功

    图2。  未从 SoC 捕获任何帧

    我已经在没有帧发生时检查了以下寄存器值:

    ti953:

    寄存器0x61 = 0x1E、寄存器0x61 = 0x0、寄存器0x62 = 0xF、寄存器0x63 = 0x14、它们是 CSI-2短数据包寄存器、因此我假设 ti953将 CSI 数据接收为

    所示为图1。

    我还有一个问题:除了这些寄存器之外、ti953的任何寄存器都需要检查是否成功接收到 CSI 数据包?

    ti960:

    1.寄存器0x72 = 0、寄存器0x73 =0、寄存器0x74 = 2、寄存器0x75 = 0xb、寄存器0x76 = 0x11、这些都是与 CSI 寄存器相关的 Rx 端口0 (输入)、因此我认为 ti960仍然存在  

    2.从 FPD 链路正向通道接收到 CSI 数据、但数据错误(.. 线数仅为2、线长为2833 )。

    从寄存器0x90 到寄存器0x9f、所有值都为0、这是 ti960的 CSI-TX 寄存器、因此 ti960 CSI 发送器不会发送任何 CSI 数据、如图2所示。

    3.寄存器0x7c = 0x81 ,( Raw10 8位模式+ 1 : FrameValid 在视频帧的持续时间是低电平),寄存器0x7d = 0,它们是寄存器相关的帧丢弃。

    请说明是否确实、我们配置的 ti960这两个寄存器值在遇到错误(奇偶校验错误、帧大小变化、未指示 PASS)时也不会丢弃任何 CSI 数据、  

    那么、最重要的是、这种"无帧"问题是否是由于我尚未提到的 SERDES 的某些设置导致的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:  

    对这一新测量的 CSI 数据信号有什么评论?

    此致

    xuefei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuefei:

    感谢您的总结。 关于您的问题、CSI 错误将在寄存器0x5C - 0x60中进行标记、并且 CSI 数据包数据在寄存器0x61-0x64中指示。 寄存器0x7C = 0x81、0x7D = 0x00、Raw10 MODE 字段:当我们使用 CSI-2串行器时、对于位[7:6]、帧有效极性、不需要对此字段进行配置、我的理解是:此处配对的串行器是 UB953、因此0x7C[0]不应应用。 如果寄存器0x7D 中未设置 PASS Discard、并且未设置行大小丢弃和帧大小丢弃字段、那么 UB960应转发有错误的视频数据。

    您能回答以下问题吗?

    • 正如您提到的、此处的线数和线长似乎不正确、 您知道每个周期是否都会出现此问题吗? 如果不是、发生这种情况的频率如何?
    • 我想考虑图像传感器的启动流程、您是否知道成像仪启动期间会发生什么以及 UB953启动序列期间的发生位置?
    • 当 UB953处于异常状态时、您是否尝试远程复位串行器以检查问题是否仍然存在?

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas

    感谢您的快速支持!

    首先、我们使用的两种传感器类型(一种是行传感器)没有出现帧问题、它需要启动/停止大约1000个周期才能重现(每个周期)

    流式传输10帧)、另一个是 YUV 传感器、重现该传感器只需要两个周期。

    对于上述 CSI 数据信号配置、我将讨论 YUV 传感器、因此:

    • CSI 数据行数和行长问题始终在问题发生后显示。
    • 对于此 YUV 传感器启动、不需要通过 i2c 存取进行任何传感器设置、而只需要通过 ti953进行 GPIO 复位。   对于 Ti953启动、需要执行以下启动步骤:
    1. ti960映射用户别名地址
    2. ti960锁定检查  
    3. 重置 ctrl ti953
    4. 睡眠5ms
    5. init ti953:{reg 0x03、0x10}、 {reg 0x06、0x41}、{reg 0x07、 0x28}、
    6. SCL_HIGH/LOW、配置为 FAST-PLUS
    7. 通过寄存器0xD LOCAL_GPIO_DATA 复位传感器
    8. 然后配置 TI953 CSI 4lane、继续执行 CLK、启用 CRC 生成、I2C strap 配置模式

    • 当 UB953处于异常状态时、您是否尝试远程复位串行器以检查问题是否仍然存在?

          是:

    1. 复位 ti953数字复位后、0x1 = 0x2、仍然不工作
    2. 复位 ti960数字复位后、0x1 = 0x20、=> 0x1=0x2、仍然不起作用
    3. 仅当我们关闭电源-为 TI960加电或通过 GPIO 重置 ti960时才有效

    请提供一些提示、说明我们是否可以测试此问题、以及我们是否可以通过设置某些寄存器 ti960/ti953来恢复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuefei:

    感谢所有这些信息,将查看今天晚上晚些时候,并提供有关这些要点的反馈。

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuefei:

    感谢您在此提供额外的背景信息。 对于完成停止/启动的传感器、串行器是否在这段时间内处于活动状态? 根据过去的经验、软复位可能会有所帮助。  

    串行器复位完成后、您是否已重新检查解串器上的线数/线长问题? 这仍然不正确吗?

    此致!

    Thomas