https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1402625/tusb8020b-tusb8020b
器件型号:TUSB8020B工具与软件:
我继承了一个将 TUSB8020B 直接连接到根 USB 芯片端口的设计。 虽然期望系统最终支持 USB 3、但它目前需要支持 USB 2。 在最新的电路板布局上(该电路的第三次尝试)。 系统仍然看不到 TUSB8020B。 TUSB8020B 不启用电源端口。 GRSTZ 有一个1 μ F 的电容器。 我已经将 TUSB8020B EVM 板连接到根 USB 芯片的其他端口、系统正常工作。 我看到的一个区别是,我们的测试引脚直接连接到接地相比在 EVM 板上的下拉电阻器,和我找到的其他电路。 只要启动电压为3.3V、该电阻器就会产生大约12us 的3.3 mA 脉冲。 该电阻器的重要性如何?

设备似乎仍处于重置或测试模式。