This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:TUSB8020B:

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1402625/tusb8020b-tusb8020b

器件型号:TUSB8020B

工具与软件:

我继承了一个将 TUSB8020B 直接连接到根 USB 芯片端口的设计。 虽然期望系统最终支持 USB 3、但它目前需要支持 USB 2。 在最新的电路板布局上(该电路的第三次尝试)。 系统仍然看不到 TUSB8020B。 TUSB8020B 不启用电源端口。 GRSTZ 有一个1 μ F 的电容器。 我已经将 TUSB8020B EVM 板连接到根 USB 芯片的其他端口、系统正常工作。 我看到的一个区别是,我们的测试引脚直接连接到接地相比在 EVM 板上的下拉电阻器,和我找到的其他电路。 只要启动电压为3.3V、该电阻器就会产生大约12us 的3.3 mA 脉冲。 该电阻器的重要性如何?

设备似乎仍处于重置或测试模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Donald 您好:

       TEST 引脚可以 直接接地、也可以  使用电阻器下拉。

       可以先发送原理图进行审核吗?

    好的

    Brian

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图。 我已经尝试添加1K 电阻。 该原理图上未显示 SS 耦合电容器。 但我现在要尝试让 USB 2正常工作。 耦合电容器会阻止 USB 2工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请移除 SMBUSz 引脚上的 R8并重试。

     USB_BUS 上的电压是多少?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我们的根 USB 芯片上仍然没有看到这种连接。 USB_Vbus 上的电压为0.499伏。 我将 EVM 板上的引脚22 (SMBUSz)与我们的主板(移除 R9)进行了比较。 我在 EVM 板上看到了这一点。

    以及主板上的这个。

    • 请注意扫描速率差异。 EVM 板的电流为80usec、我们的主板的电流为800usec。 晶体为24.0004 MHz。 这有什么效果吗?  

    Don Drumm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在主板上删除了 R8、该主板已经多次"修改"、现在运行良好。 感谢您的帮助!