Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212
工具与软件:
您好、先生、
我们有一个项目参考旧版本的数据表、因此 Resvd*未连接到 VCC、因此在使用时将进入测试模式。
既然我们无法修改硬件设计、您能否提供相关的控制流程来避免进入测试模式?
案例1:
是否可以在进入测试模式之前切换 OEN 引脚来破坏 SEL 引脚的切换次数?
例如、上电=> OEN 设置为"L"=> SEL 切换10次=> OEN 设置为"H"、然后设置为"L" => SEL 切换10次=> OEN 设置为"H"、然后设置为"L"=>.....
是否可以使用此方法来避免进入测试模式? 我们是否需要为每个阶段增加等待时间?
案例2:
如果 TMUXHS4212已处于测试模式、如何返回 NORMAL 模式? 您能否 确认以下控制流程是否正确?
在测试模式中=>断电=>电源接通=>电源接通=> OEN 设置为"L"=>恢复正常模式?
我们是否需要为每个阶段增加等待时间?
谢谢您~~
BAW