This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:如何退出测试模式?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1398025/tmuxhs4212-how-to-escape-test-mode

器件型号:TMUXHS4212

工具与软件:

您好、先生、
我们有一个项目参考旧版本的数据表、因此 Resvd*未连接到 VCC、因此在使用时将进入测试模式。

既然我们无法修改硬件设计、您能否提供相关的控制流程来避免进入测试模式?

案例1:

是否可以在进入测试模式之前切换 OEN 引脚来破坏 SEL 引脚的切换次数?

例如、上电=> OEN 设置为"L"=> SEL 切换10次=> OEN 设置为"H"、然后设置为"L"   => SEL 切换10次=> OEN 设置为"H"、然后设置为"L"=>.....

是否可以使用此方法来避免进入测试模式?  我们是否需要为每个阶段增加等待时间?

案例2:

如果 TMUXHS4212已处于测试模式、如何返回 NORMAL 模式? 您能否 确认以下控制流程是否正确?

在测试模式中=>断电=>电源接通=>电源接通=>  OEN 设置为"L"=>恢复正常模式?

我们是否需要为每个阶段增加等待时间?

谢谢您~~

BAW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、BAW;

      加电 和断电肯定会退出测试模式。

      我相信 OEN L-H-L 也会退出测试模式、但我需要在实验中进行确认。

    好的

    Brian   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时响应、期待您的实验结果~
    是否有任何控制流程可避免进入测试模式?

    谢谢您~~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BAW:

      我无法在我们的实验室中使其进入测试模式。 但我会与我们的设计人员核实以确认。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    您是否会从您的设计人员那里获得任何反馈?

    我还有其他问题需要您的建议。
    在我们的设计中 、Resvd*为悬空、当我们将 VCC 设置为3.3V 且 Vcm 为0V 时、TMUXHS4212可以正常工作。 但是、当我们将 VCC 更改为1.8V 时、某些 TMUXHS4212将无法在 VCC 3.3V 的相同测试条件下工作。 故障率约为40%。

    它是否仅在 VDD 1.8V 条件下进入测试模式?   

    在 Resvd*悬空条件下、当 VCC 为1.8V 时、是否可以正常运行?

    谢谢您~~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BAW:

      设计人员告诉我、他们需要时间来设置仿真、并将在2019年8月8日开始。

      在您的应用中、 SEL 切换了吗? 否则、多路复用器将不会进入测试模式。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!
    是的、我们 多次使用切换 SEL。  但奇怪的是、我们使用了相同的测试条件仅更改了3.3V 和1.8V、但似乎只有1.8V 会引起问题。 我可以去确认哪个方向?

    我搜索了之前的讨论、其中提到 SEL 会在切换13次或16次后进入测试模式。  在进入测试模式之前、您是否具有准确的设置切换次数?
    此外、如果 Resvd*悬空、是否存在进入测试模式的风险? 或出现其他问题时、该怎么办?

    谢谢您~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、BAW;

      我相信我们   以前使用3.3V 和 SEL 切换16次进行仿真、以便进入测试模式。

      除了 测试模式、 我们没有看到其他 问题 或 问题。

      但我会 要求设计在接下来的几天内也使用1.8V 进行再次仿真。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您的反馈。

    既然我们有一些故障开关、我们能否将它们发回 TI 进行故障分析?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说 在1.8V 时发生这些故障吗?  是否有可能 在您发送给我们之前将 RSVD 引脚拉至高电平并再次进行测试?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    是的、在相同的测试条件下、当我们使用1.8V VCC 时、一些开关的工作会异常。

    我在内部进行了检查、即使我们将 RSVD*短接至 VCC、当 VCC 为1.8V 时、仍然会出现相同的现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 BAW:

      您的测试条件是什么? 我可以让设计 在相同条件下进行仿真。

     还有什么客户为这个项目? 您可以 使用3.3V 进行生产吗?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    抱歉、由于 NDA 限制、我们无法提供客户信息。 在与我们的客户确认后、其测试条件如下所示。

    1.打开开关电源 -> SEL:L ->测试图形 传输 -> SEL:H -> 测试图形传输 -> SEL:L ->测试图形传输->  关闭。  

    2.不同的测试模式对应不同的测试频率,开关在不同频率下是随机故障。

    无论使用1.8V 还是3.3V、测试条件都是相同的、但只有1.8V 会导致问题。

    我们的客户需要使用1.8V 电压进行生产、因此希望我们能找出问题。

    您能否提供一个联系窗口以将交换机发送回 TI? 或者在哪里可以找到相关信息?

    谢谢您~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BAW:

      对于1.8V 电源、信号共模应低于1.2V。 您可以与客户核实吗?

     要将产品返还给 TI、您需要联系当地的 TI CQE (您所在的国家/地区)?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我向客户确认 VCM 为0V。  我们在台湾、请帮助提供 CQE 信息。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我来核对一下、明天继续与您联系。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    好的、~您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受我的友谊请求,我会发送你的联系人。

    好的

    Brian