This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:外部振荡器的电源定序

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1403685/dp83867e-power-sequencing-for-external-oscillator

器件型号:DP83867E

工具与软件:

高、在数据表时间图中、VDD 上电前存在 XI 25 MHz 时钟信号。 是否可能有以下上电时序:  

VDDIO 3.3V

2. VDDOSC 1.8V—启动所连接的25 MHz 振荡器

25 MHz 时钟有多少个周期?

3. VDDA2P5+VDDA1P8+VDDA1P0

或者还需要在 VDDIO (3.3V)上电之前存在时钟?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michal、

    时钟应出现在电源轨开始斜升时或之前。 否则、PHY 的状态机不能继续执行加电序列。

    这对您的设计来说是否可行?

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:  

    谢谢。 因此、这意味着、当 PHY 保持在复位状态时、3.3V VDDIO 也处于开启状态、之后、不可能再(在几毫秒内)激活时钟信号? 因此在我们的设计中、需要在 VDDIO 延迟的情况下启用额外的开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michal、

    正确、在电源轨开始斜升之前时钟必须可用。

    如果时钟不可用、建议将 RESET_N 保持在低电平、并在时钟稳定后100us 释放它。

    谢谢!

    Evan