This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP83867E 的磁性元件

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1405264/dp83867e-magnetics-for-dp83867e

器件型号:DP83867E

工具与软件:

你(们)好

我们需要磁性元件来支持-40°C 至100°C 的扩展工业温度。 评估板 HX5008NL 使用的温度范围是-40至85度。 您能否为-40°至100°的磁性元件推荐合适的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在100度以上没有特定的磁性选择。 只要磁体符合以下规格、就应该良好:

    ——

    此致、

    Hillman Lin