请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867E 工具与软件:
你(们)好
我们需要磁性元件来支持-40°C 至100°C 的扩展工业温度。 评估板 HX5008NL 使用的温度范围是-40至85度。 您能否为-40°至100°的磁性元件推荐合适的器件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
我们需要磁性元件来支持-40°C 至100°C 的扩展工业温度。 评估板 HX5008NL 使用的温度范围是-40至85度。 您能否为-40°至100°的磁性元件推荐合适的器件?