This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:复位功能

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1403923/dp83825i-reset-function

器件型号:DP83825I

工具与软件:

您好!

客户询问了 DP83825I 的复位功能。 如果您能给我一些建议、我将不胜感激。

[症状]

如果主机(MAC)侧的 CPU 复位并且 CLK 停止、则 PHY 会复位并重新启动。
①时序如下面的波形 Δ t 所示、重复重新启动将导致器件无法正确链接。
频率因具体器件而异、但在某些情况下、建立链路是成功的、而在其他情况下则不然。


在 CLK 输入之前、RESET 输入。
复位宽度为1ms、大于指定的0.025ms、因此没有问题。
复位→MDC 时序为8ms、大于指定的2ms、因此没有问题。
*CLK:XI/RST_N, 50MHz 复位:RST_N

[问题]
如波形①中所示、如果在 RESET = L 为输入时 CLK 未处于输入状态、IC 是否可能不会正常启动并且链路建立会因其规格而失败?
・波形②所示的复位输入过程是否正确?

※波形②似乎得到了改善、但在某些情况下、可以使用波形①建立链路。
如有设计基础、将不胜感激、请进行确认。


OS 驱动器已得到改进、以匹配下面波形②的时序。
截至8月22日、链路正常工作、症状似乎有所改善。


输入的顺序为 CLK→RESET→MDC。
复位宽度为1ms、大于指定的0.025ms、因此没有问题。
复位→MDC 时序为8ms、大于指定的2ms、因此没有问题。
*CLK:XI/RST_N, 50MHz 复位:RST_N

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi、

    对于(1)中的波形、不建议在时钟激活之前产生 RESET_N 脉冲。 PHY 在复位之前需要时钟输入才能正确进入复位状态机。

    复位前、时钟输入端的波形(2)遵循建议。 请告知我、在(2)中的顺序中是否存在任何功能问题。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan-San:

    非常感谢。

    Hiroshi