This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB929-Q1EVM:用于远程控制电路板的 API

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB929-Q1EVM, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1405457/ds90ub929-q1evm-api-to-control-the-board-remotely

器件型号:DS90UB929-Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件: ALP

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们使用  DS90UB929-Q1EVM 板、我们希望在测试环境中开始和停止提供视频流、将图片更改为经过测试的器件(抬头显示)。 我的问题是、我们是否有任何 API 或有任何方法可以避免手动点击模拟 Launchpad 中的"Scripting"选项卡并选择要运行的 python 脚本、或在"Registers"选项卡中手动加载寄存器配置?

通常情况下、我们使用 Vector CAUKE 作为测试环境、我们的测试不与开发板同步。 这样、我们无法自动触发某些条件。 这个解决方案会很有帮助。  

我很期待很快收到您的回复

此致、

Kálmán μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalman:

    您可以从运行测试环境的位置连接到 EVM 的 I2C 接头;这将绕过 ALP。 您可以查看 EVM 用户指南以查找接头引脚。 例如、您可以使用、和 Aardvark 或类似 I2C 器件直接对929进行编程。  

    如果您对此还有其他问题、敬请告知。

    此致、
    Ikram