请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB929-Q1EVM Thread 中讨论的其他器件: ALP
工具与软件:
尊敬的 TI:
我们使用 DS90UB929-Q1EVM 板、我们希望在测试环境中开始和停止提供视频流、将图片更改为经过测试的器件(抬头显示)。 我的问题是、我们是否有任何 API 或有任何方法可以避免手动点击模拟 Launchpad 中的"Scripting"选项卡并选择要运行的 python 脚本、或在"Registers"选项卡中手动加载寄存器配置?
通常情况下、我们使用 Vector CAUKE 作为测试环境、我们的测试不与开发板同步。 这样、我们无法自动触发某些条件。 这个解决方案会很有帮助。
我很期待很快收到您的回复
此致、
Kálmán μ A