This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB983-Q1:DS90UB983-Q1支持分辨率

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB983-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1406066/ds90ub983-q1-ds90ub983-q1-support-resolutions

器件型号:DS90UB983-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我的项目需要5632 x 256 显示分辨率、TI DS90UB983-Q1可以支持吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

    我很快就会回来的。

    此致!

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

    您能否分享更详细的信息? 若要检查视频流带宽、帧速率和每像素位数会很有帮助。 请注意、它适用于4K (60Hz)视频分辨率。

    此致!

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh 先生:

    我们的客户显示器是 5632*256 显示分辨率,如果只支持4K 分辨率是4096*2160 ,但我们的设计需要5632*256分辨率,请帮助提供如何使用 FPDLINK 实施此设计,非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

    通常、在98x 器件中、 为显示屏计算视频带宽需要:  1.显示分辨率, 2. 显示刷新率、3。 显示色深

    由于我没有您的确切显示时序规格、因此、如果我根据您的分辨率进行粗略计算、 假设刷新率为60Hz 且 bpp 为24、例如:

    带宽:5632 x 256 x 60Hz x24bpp = 2.076Gbps、因此983支持分辨率。

    如需更多信息、请通过 E2E 发送私密消息、因为此器件仅为保密协议。

    此致!

    Josh