Other Parts Discussed in Thread: DS90UB983-Q1
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我的项目需要5632 x 256 显示分辨率、TI DS90UB983-Q1可以支持吗?
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB983-Q1
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我的项目需要5632 x 256 显示分辨率、TI DS90UB983-Q1可以支持吗?
非常感谢。
您好、Lee:
通常、在98x 器件中、 为显示屏计算视频带宽需要: 1.显示分辨率, 2. 显示刷新率、3。 显示色深
由于我没有您的确切显示时序规格、因此、如果我根据您的分辨率进行粗略计算、 假设刷新率为60Hz 且 bpp 为24、例如:
带宽:5632 x 256 x 60Hz x24bpp = 2.076Gbps、因此983支持分辨率。
如需更多信息、请通过 E2E 发送私密消息、因为此器件仅为保密协议。
此致!
Josh