This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E004:样片供货情况

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8329EVM, TPD4E004, TPD4S012, TPD4E110, MCF8329RRYEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1406245/tpd4e004-samples-availability

器件型号:TPD4E004
主题中讨论的其他器件: TPD4S012TPD4E110MCF8329RRYEVM、MCF8329EVM

工具与软件:

嗨、团队:

我 在 TI.com 上看到此器件的样片不可用。 预计何时可以再次提供样片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    此器件是我们 Redbull 1.0计划的一部分、该计划具有10年的 库存储备、当此库存耗尽到特定价值时(我不记得确切的价值)、将会发出 EOL 通知。 由于制造更多像这样的器件的能力有限、因此我认为样片供货情况已更改、以便反映这一点。

    我们有其他封装型号的此器件、您的客户会对这些器件感兴趣吗?

    如果您有任何问题、敬请告知!

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    我为包含此器件的某些 EVM 下了订单、除非您可以直接替换此器件、否则我的内部版本能否获得至少85个 TPD4E004器件?

    是否有引脚对引脚解决方案可以在将来的 EVM 构建中加以考虑? 如果没有、您能否链接最相似的封装变体?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    这里有3件事需要注意:

    • 我正在与我们的 PM 团队联系、以了解谁决定样品供应情况、因为当我仔细检查时、Redbull 1.0中的其他一些器件有样品供应。 可能需要我花一些时间来弄清为什么没有样片、因此请给我一些时间来讨论这一点。
    • P2P 选项:
      • TPD4S012 -相同封装、4通道不同的引脚布局。 高规格
      • TPD4S009 -同一封装、4通道不同的引脚布局。 钳位电压越差、电容器越好
      • TPD2E001 -相同的封装、双通道不同的引脚布局
      • TPD3E001 -相同的封装、3通道不同的引脚布局
      • 因此这款器件实际上似乎是纯单源器件(从 TI 替代产品中)。 首先选择此器件是否有具体的原因? 您提到您使用此器件订购了 EVM、它是哪个 EVM?
    • 非 P2P 类似解决方案:
      • TPD4S012具有3个 IO 引脚和1个 VCC 引脚(比 TPD4E004少一个 IO 引脚)、但具有出色的规格、并且采用相同尺寸的封装(1.45mm x 1.00mm)。 如果该封装尺寸是固定的、但引脚布局可能会发生变化、这似乎是一个不错的未来选择
      • TPD4E110具有4个 IO 引脚、没有 VCC 引脚、具有与 TPD4E004类似的规格、但封装更小(0.8mm x 0.8mm)。 如果 需要4个 IO 引脚、但不需要 VCC 引脚、这将是最佳选择。
      • 除了这些器件之外、如果不增加封装尺寸、实际上并不是一个很好的比较。  

    如果您有关于系统要求的任何信息(即是否需要<=1.6pF 电容器? 总共需要5个通道吗?)、这样有助于我列出所有可用选项。

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    也许需要一些时间才能弄清为什么没有样品、因此请给我一些时间。

    当然、没问题。

    p2p 选项:

    我将考虑这些选择、根据您提供的章节、我们将来似乎必须重新设计电路板。  

    您提到您使用此器件订购了 EVM、哪个 EVM?

    顺序适用于 MCF8329RRYEVM、它与已发布的 MCF8329EVM 非常相似。

    至于 为何选择该器件而不是其他类似解决方案、我不太确定、几年来、我们一直在我们的 EVM 中重复使用相同的 USB 通信部分。

    如果您有关于系统要求的任何信息(即是否需要<=1.6pF 电容? 总共需要5个渠道吗?)、这样我就能理解列出所有可用选项。

    我们在 USB-C 迷你 连接器和 FT232RNL 之间使用了该部分。 我们只使用其中3个 IO 引脚:

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    我仍在等待有关样片供货情况的反馈。

    对于将来的修订版本、建议查看我们的 USB 保护应用手册 了解 USB-C 保护的最新选项。

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    感谢您提供应用手册、我将根据应用手册和您的建议来确定在未来版本中使用哪个器件。

    我会向您发送一封电子邮件、以便我们了解样片的供货情况。

    此致、

    约书亚