This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
我目前正在设计采用 DS320PR410 PCIe Gen 4转接驱动器的设计、目的是使用外部 EEPROM 通过 SMBus 模式对其进行编程。 在我们的设计中、EEPROM 和转接驱动器均由同一电源网供电。 此外、我们已READ_EN_N
通过下拉电阻将引脚设置为低电平、从而确保器件已准备好在上电时从 EEPROM 对其自身进行编程。
我对 DS320PR410在编程过程中的行为有特定疑问。 如果器件在初始尝试时未能从 EEPROM 成功对自身进行编程、它是否会自动继续从 EEPROM 重试编程、直到该过程成功完成? 理解这种行为对于我们设计的稳健性至关重要。
如果您能就此事提供任何指导或文件、我将不胜感激。 您的帮助将帮助我们确保我们的设计既可靠又高效。
感谢您的时间和支持。 我期待您的答复。
此致
Ashish Singh
你好、Nasser
感谢您的答复
我不会将 READ_EN 引脚连接到任何其他控制器件、它通过下拉电阻器为低电平。
请参阅下图以供参考。
请查看设计、并告诉我它是否合适?
此致
Ashish
尊敬的 Ashish:
原理图看起来没有问题。 我假设:
1)。 PCIe_IN_RX 引脚上有交流耦合电容。
2)。 EQ_I2C_SCL/SDA 引脚上有上拉电阻器。
此致、Nasser
你好、Nasser
是、PCIE_IN_RX 上有交流耦合电容器
有、I2C SMBus 上的上拉电阻
感谢您的答复
此致
Ashish