This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR410:READ_EN_N 引脚功能

Guru**** 2540100 points
Other Parts Discussed in Thread: DS320PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1407976/ds320pr410-read_en_n-pin-function

器件型号:DS320PR410

工具与软件:

你(们)好

我目前正在设计采用 DS320PR410 PCIe Gen 4转接驱动器的设计、目的是使用外部 EEPROM 通过 SMBus 模式对其进行编程。 在我们的设计中、EEPROM 和转接驱动器均由同一电源网供电。 此外、我们已READ_EN_N通过下拉电阻将引脚设置为低电平、从而确保器件已准备好在上电时从 EEPROM 对其自身进行编程。

我对 DS320PR410在编程过程中的行为有特定疑问。 如果器件在初始尝试时未能从 EEPROM 成功对自身进行编程、它是否会自动继续从 EEPROM 重试编程、直到该过程成功完成? 理解这种行为对于我们设计的稳健性至关重要。

如果您能就此事提供任何指导或文件、我将不胜感激。 您的帮助将帮助我们确保我们的设计既可靠又高效。

感谢您的时间和支持。 我期待您的答复。

此致

Ashish Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish

    由于美国劳动节假期、您的问题可能会延迟回复。 我们 将在明天( 9月3日)返回时了解您的问题。 对于等待和可能造成的任何不便、我们深表歉意。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish:

    如果由于某种原因、器件无法读取或 EEPROM 的内容已损坏、则器件将使用默认寄存器设置。 话虽如此、我们并没有遇到无法从 EEPROM 读取的情况-假设正确设置了 READN _EN 和 MODE 引脚。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nasser

    感谢您的答复

    我不会将 READ_EN 引脚连接到任何其他控制器件、它通过下拉电阻器为低电平。

    请参阅下图以供参考。

    请查看设计、并告诉我它是否合适?

    此致

    Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish:

    原理图看起来没有问题。 我假设:

    1)。 PCIe_IN_RX 引脚上有交流耦合电容。

    2)。 EQ_I2C_SCL/SDA 引脚上有上拉电阻器。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nasser

    是、PCIE_IN_RX 上有交流耦合电容器

    有、I2C SMBus 上的上拉电阻

    感谢您的答复

    此致

    Ashish