This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:视频分辨率小于25M 是否存在风险?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1408968/sn65dsi83-q1-is-there-any-risk-if-the-video-resolution-size-is-less-than-25m

器件型号:SN65DSI83-Q1

工具与软件:

嗨团队、

SN65DSI83-Q1用于汽车项目、将 MIPI DSI 接口转换为 LVDS 接口。
目前、研发团队在调试原型时遇到问题:
由于输出视频分辨率为430*430@60fps;客户计算出此分辨率下的 LVDS 输出时钟低于 SN65DSI83-Q1规范所需的25MHz 最小时钟频率。
是否有解决方案? 或者、您是否有其他支持该分辨率的 MIPI DSI 转 LVDS 桥接芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DSI83-Q1 建议运行条件为25MHz 至154MHz。 如果此特定分辨率的 LVDS 时钟频率超出 DSI83建议运行条件、我们无法保证 DSI83的运行。 他们必须使用分辨率更高的 LVDS 面板、使 LVDS 时钟处于 DSI83建议运行条件范围内。

    谢谢

    David