请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DSI83-Q1 工具与软件:
嗨团队、
SN65DSI83-Q1用于汽车项目、将 MIPI DSI 接口转换为 LVDS 接口。
目前、研发团队在调试原型时遇到问题:
由于输出视频分辨率为430*430@60fps;客户计算出此分辨率下的 LVDS 输出时钟低于 SN65DSI83-Q1规范所需的25MHz 最小时钟频率。
是否有解决方案? 或者、您是否有其他支持该分辨率的 MIPI DSI 转 LVDS 桥接芯片?