请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1145-Q1 工具与软件:
Dears、
我想知道 NXP TJA1145-Q1和 TCAN1145之间的区别吗? 硬件功能和软件配置的示例、
当前、我们正在尝试评估从 TJA1145到 TCAN1145的替代可能性。 从引脚输出定义中我们可以看到、引脚编号和引脚输出定义是相同的。
我们需要更改或更新什么软件配置?
我的电子邮件地址:rohini.chavan@vitesco.com 如果可能、请向我发送比较/详细信息。
谢谢!