This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:TCAN1145-Q1:与 NXP TJA1145-Q1和 TCAN1145的差异

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1410075/tcan1145-q1-tcan1145-q1-difference-between-from-nxp-tja1145-q1-and-tcan1145

器件型号:TCAN1145-Q1

工具与软件:

Dears、

我想知道 NXP TJA1145-Q1和 TCAN1145之间的区别吗? 硬件功能和软件配置的示例、

当前、我们正在尝试评估从 TJA1145到 TCAN1145的替代可能性。 从引脚输出定义中我们可以看到、引脚编号和引脚输出定义是相同的。   

我们需要更改或更新什么软件配置?

我的电子邮件地址:rohini.chavan@vitesco.com 如果可能、请向我发送比较/详细信息。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohini,

    我会通过电子邮件向您发送材料。 感谢您在 E2E 上发帖、我现在将关闭此主题。

    此致、

    Eric Hackett