This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:DP83826的中断功能

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1410401/dp83826i-interrupt-function-of-dp83826

器件型号:DP83826I

工具与软件:

您好!

下面我来确认一下。

*根据数据表,用户可以使用地址0x11[1]("中断启用"位域)来使用"中断功能"。
不过、我有以下问题。

Q1、启用"中断功能"后、我想将内部中断条件的状态设置为外部。
为了实现该函数、用户应设置地址0x11[0]("中断输出使能"位字段)、但我在位字段"description"中看到以下说明。

"通过 INTR/PWERDN 引脚配置为输出(用于增强模式)来启用低电平有效中断事件"

即使我们使用"基本模式"、我们也可以通过设置寄存器以上的值来将"INT"引脚(21引脚)设置为输出吗?

问题2、如果我们没有使用设置地址0x11[1]设置地址0x11[0]、那么"中断函数"是如何工作的?
因为、默认情况下、"INT"引脚设置为"输入"。
当0x11[0]="0"和0x11[1]="1"时、条件看起来为"接受外部中断(例如来自 Micon 或等)"。
但是、如果该器件接受外部中断、我不确定它是如何工作的。
所以、我在上面提出了一些问题。

您能确认以上两项吗?

此致、


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PHY 的中断始终是开漏输出。 它们不接受其他器件的输入。 它们只会输出到其他器件。

    在增强模式下、该引脚是默认功能 PWDN、但可以通过寄存器重新配置为 INT。 在基本模式下、这默认为 INT。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome-San:

    感谢您的答复。

    >PHY 的中断始终是开漏输出。 它们不接受其他器件的输入。 它们只会输出到其他器件。
    根据数据表、"引脚21"的引脚配置似乎是"输入"。 所以,我问。
    下表中是否有"活动 O"错误?

    在"基本模式"的情况下、用户无需设置 0x11[1]="1"、因为默认引脚配置为"输出"。
    我的理解是否正确?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个运行状态数据表中的拼写错误;对于基本模式、这应该为"O、PU"、而对于增强模式、应该为"I/O、PU"。 我们将在下次修订时更正数据表。

    是的、这是适当的理解。 客户也可以免费在 EVM 上评估此设计。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome-San、

    我懂了。 我将关闭该线程。

    BR、