工具与软件:
您好!
下面我来确认一下。
*根据数据表,用户可以使用地址0x11[1]("中断启用"位域)来使用"中断功能"。
不过、我有以下问题。
Q1、启用"中断功能"后、我想将内部中断条件的状态设置为外部。
为了实现该函数、用户应设置地址0x11[0]("中断输出使能"位字段)、但我在位字段"description"中看到以下说明。
"通过 INTR/PWERDN 引脚配置为输出(用于增强模式)来启用低电平有效中断事件"
即使我们使用"基本模式"、我们也可以通过设置寄存器以上的值来将"INT"引脚(21引脚)设置为输出吗?
问题2、如果我们没有使用设置地址0x11[1]设置地址0x11[0]、那么"中断函数"是如何工作的?
因为、默认情况下、"INT"引脚设置为"输入"。
当0x11[0]="0"和0x11[1]="1"时、条件看起来为"接受外部中断(例如来自 Micon 或等)"。
但是、如果该器件接受外部中断、我不确定它是如何工作的。
所以、我在上面提出了一些问题。
您能确认以上两项吗?
此致、