This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:内部寄存器中读取的基准不是 DP83867IS、而是 DP83867I

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1411890/dp83867is-reference-read-in-internal-register-is-not-dp83867is-but-dp83867i

器件型号:DP83867IS

工具与软件:

您好!  

在我们的产品中、我们使用了多个组件 DP83867IS、但通过从这些组件读取内部寄存器、有些组件我们可以读取"DP83867IS"或"DP83867I"。

你能解释一下不同的地方吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能解释一下您读取的寄存器之间的差异、以及这将如何确定 IS 和 I 型号之间的差异吗?

    此致、

    Gerome.