This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24392:BQ24392和连接器件在主机模式下出现故障。

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1411654/bq24392-trouble-with-bq24392-and-attached-devices-in-host-mode

器件型号:BQ24392

工具与软件:

我们正在使用 BQ24392来支持用于 A 至 C 适配器的 USB BCS 1.2、并使用用于 USB-C 的单独芯片来支持5V/3A (CC 线路查询)。

该器件需要双重角色支持。

它必须能够与主机 PC、CDP 或 DCP 挂钩。

它应该能容纳我们的一些产品并拥有一个 USB 闪存驱动器。

我们发现、在连接上行设备(我们的产品正在托管)的情况下、无论器件是否枚举、这都是一种赌博、因为 BQ24392已决定将其开关保持在 D+/D-开启状态。

我们在之前的带有 USB-C DRP 的产品中使用过此芯片、因此我很惊讶我们突然遇到了问题。

这是已知问题吗? 导致问题的原因是什么?

-谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好:

       对于 DCP、 开关 将打开。

      对于 CDP、 当 GOOD_BAT 为高电平时、开关将闭合、当 GOOD_BAT 为低电平时、开关将断开。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian。

    BQ24392是否支持 OTG? 在我看来,这不是。 EVM 在"主机"端使用 Type-A 端口、该端口在物理上可防止您连接除外设之外的任何器件。

    数据表未提及 OTG。 真值表并不表示如果将外设连接到 CON 侧、那么它的多路复用器开关将会连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好:

     它不支持 OTG。

    好的

    Brian