工具与软件:
我们正在使用 BQ24392来支持用于 A 至 C 适配器的 USB BCS 1.2、并使用用于 USB-C 的单独芯片来支持5V/3A (CC 线路查询)。
该器件需要双重角色支持。
它必须能够与主机 PC、CDP 或 DCP 挂钩。
它应该能容纳我们的一些产品并拥有一个 USB 闪存驱动器。
我们发现、在连接上行设备(我们的产品正在托管)的情况下、无论器件是否枚举、这都是一种赌博、因为 BQ24392已决定将其开关保持在 D+/D-开启状态。
我们在之前的带有 USB-C DRP 的产品中使用过此芯片、因此我很惊讶我们突然遇到了问题。
这是已知问题吗? 导致问题的原因是什么?
-谢谢