This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:XI 的 VIH

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR, DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1412355/dp83867ir-vih-of-xi

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件: DP83822IF

工具与软件:

大家好、团队成员:

XI 时钟输入不符合数据表电气特性(第6.5节)中的 VIH 规格。
规格为 VIH、min = 1.4V、但测量值为1.4V 且无裕度。

根据数据表中建议的电路连接 XI 引脚(第8.2.1.2节);时钟源=3.3V 25MHz OSC、CD1和 CD2=27pF

在下面的 E2E 帖子的第一个回复中表示"振荡器输入在 VDDIO 域中.."
在这种情况下、VIH、min = 0.7 * 1.8 (VDDIO)=1.26V、这符合规格。
但是、此 E2E 帖子用于 DP83822IF、而不是 DP83867IR。

DP83822IF:当将晶体振荡器用于基准时钟时、XI 输入需要哪种信号电平? -接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1057368/dp83822if-what-kind-of-signal-level-is-required-for-xi-input-when-crystal-oscillator-is-used-for-reference-clock

目前、实际操作中未发生问题。
如果它满足 VIH、MIN=0.7 * 1.8V (VDDIO)=1.26V、是否可以?
是否必须满足 XI 的 VIH (最小1.4V)?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的时钟源是否实际输出3.3V 峰峰值信号? 如果较小、则应调整电容分压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens-San:

    你是说它必须满足 XI 的 VIH、而不是 VDDIO 的 VIH?

    我认为它的峰峰值输出为3.3V、但我将再次进行检查。

    电容分压器的电容是否具有建议范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 DP83867、如果向 XI 提供单端信号、该信号需要为1.8V 信号、其噪声裕度符合产品说明书。

    对于 DP83822、信号与 VDDIO 位于同一域中。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 CD1 = CD2时、电压将为3.3V/2 = 1.65V。要将 XI 的电压增加到接近1.8V、请使用 CD1 = 33 pF、或替代 CD2 = 22 pF。