Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR, DP83822IF
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1412355/dp83867ir-vih-of-xi
器件型号:DP83867IR主题中讨论的其他器件: DP83822IF
工具与软件:
大家好、团队成员:
XI 时钟输入不符合数据表电气特性(第6.5节)中的 VIH 规格。
规格为 VIH、min = 1.4V、但测量值为1.4V 且无裕度。 
根据数据表中建议的电路连接 XI 引脚(第8.2.1.2节);时钟源=3.3V 25MHz OSC、CD1和 CD2=27pF

在下面的 E2E 帖子的第一个回复中表示"振荡器输入在 VDDIO 域中.."
在这种情况下、VIH、min = 0.7 * 1.8 (VDDIO)=1.26V、这符合规格。
但是、此 E2E 帖子用于 DP83822IF、而不是 DP83867IR。
DP83822IF:当将晶体振荡器用于基准时钟时、XI 输入需要哪种信号电平? -接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1057368/dp83822if-what-kind-of-signal-level-is-required-for-xi-input-when-crystal-oscillator-is-used-for-reference-clock

目前、实际操作中未发生问题。
如果它满足 VIH、MIN=0.7 * 1.8V (VDDIO)=1.26V、是否可以?
是否必须满足 XI 的 VIH (最小1.4V)?
此致、