This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:TUSB212 CD 引脚行为不正确

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216I, TUSB216, TUSB212, TUSB211A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1406309/tusb212-tusb212-cd-pin-is-not-behaving-correctly

器件型号:TUSB212
Thread 中讨论的其他器件:TUSB211A、TUSB216、TUSB216I

工具与软件:

在我们的设计中、我们使用 CD 引脚来检测 DFP 电缆的连接断开情况。

设计框图如下:

如果我们连接主机和器件并为系统上电、CD 引脚就会按预期变为高电平。

接下来、如果我们移除器件、CD 引脚会变为低电平。 并且插入备用器件时、该引脚会变为高电平。 这也是预期行为。

但是、如果我们先断开主机(集线器的 UFP 侧)电缆、然后移除器件、CD 引脚将保持高电平。 移除器件后、引脚是否不应该变为低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nadeem:

    集线器和转接驱动器之间的连接是否有断开的情况? 或者、这是断开 DFP 以断开器件连接的唯一方法吗?

    我当前所怀疑的是、集线器有一些东西、如果主机先断开连接、集线器不会禁用在移除主机时处于活动状态的上拉/下拉电阻器、导致转接驱动器认为仍然存在成功的连接而未断开。 这是我将在实验中根据我们的设置之一进行测试的内容、但如果可能的话、如果有任何方法可以直接将 B 插座连接到 A 插座并测试 CD 引脚是否立即启用和禁用、那可能会有所帮助。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

       设计非常紧凑、没有断开引线的选项。 我们在使用不同制造商的两个不同集线器时发现了这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nadeem:

    这两个集线器是否是您唯一测试过的两个集线器? 您是否测试过任何其它集线器、并且无法复制此效应?

    在我这边、我已经测试了其中一个集线器由外部电源供电并连接到主机 PC 上游、以及一个连接 USB 驱动器的 TUSB212EVM。 我首先测试了断开上游和先断开器件的两种情况、在这两种情况下、每一侧断开后都会禁用 CD 引脚。

    如果可能、您是否能够在主机断开连接时监测 DP/DM 线路、并查看 DP/DM 是否保持被上拉状态?

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有两块板、它们使用两个不同的集线器。 我没有测试任何其他集线器、因为我没有一种简单的方法将调节器芯片连接到外部集线器。

    我检查了删除 UFP 后的线条,他们没有上拉,但 CD 仍然是高.  

    tusb212是否寻找上拉或终端来更改 CD 引脚状态? 如果它查找终端、那么探测线路将不会提供有用的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nadeem:

    是否可以发送围绕 TUSB212的原理图进行查看? 我想确保这方面没有问题。

    是否可以通过监控 CD 引脚来查看当 UFP 或 DFP 断开连接时等上是否存在任何怪异的活动?

    此外、如果可能的话、你是否能够尝试用 TUSB216或 TUSB211A 来替换 TUSB212? 这些器件提供改进的功能、是 P2P 设备或只需要非常微小的修改。 我想看看不同器件的 CD 引脚是否有任何变化。

    谢谢!

    Ryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于保密协议、我无法在公开论坛上共享原理图。

    我可以将相关原理图发送到您的官方电子邮件(因为我们已经与 TI 签订了 NDA)。

    请告诉我您的电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nadeem:

    我通过 E2E 向您发送了朋友申请。 您可以通过 E2E 向我发送 PM、这样我就只能访问这些设计文件、而这些文件不会显示在该主题中。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到朋友请求的电子邮件。 当我点击"接受"链接时、网站门户会显示"您没有任何友好请求可供查看"。 链路无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nadeem:

    我刚才通过 E2E 向您发送了 PM。 如果您知道、请告诉我。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经把这个链接寄给了你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nadeem:

    我查看了原理图、不确定是否有任何问题可能会导致出现这种情况。 这一问题是否出现在两个 TUSB212上、或者您是否仅在一个 TUSB212上进行了测试? 是直接进入控制器的 CD 引脚上的到控制器连接、不需要来自控制器的额外组件或信号。

    对于样片、我建议联系您当地的 FAE。 他们可以为您完成样片申请订单并收到样片。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD 引脚将通过缓冲器以增加其驱动强度。

    tusb216和 tusb216I 之间的区别是什么。 我以为它只是工作温度、但应用手册"SLLA593–2022年8月" 表1-2让我感到困惑。 为什么这两个芯片在测试模式下的兼容性是不同的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nadeem:

    我正在努力了解这个答案的具体细节-我相信器件中曾经存在一些差异、但这可能是最近发生的变化、所以我正在努力弄清楚具体情况。

    不过、当然可以使用 TUSB216I、或者如果需要、我也建议使用 TUSB211A。 它需要较少的引脚进行配置、并且提供与 TUSB216/I 一样的性能功能

    CD 引脚正在通过缓冲区以提高其驱动强度。

    在信号升高到高电平之前、这对引脚是否有任何影响? 我猜不会、只是想确保。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

       当您使用 HUB 进行实验时、是否删除了 HUB 的 DFP 或 HUB 的 UFP?

    当您卸下集线器的 UFP (集线器与笔记本电脑/台式机之间的电缆)时会出现问题。 如下面的蓝色电缆所示。

    我从其中一个板上移除了集线器、并连接了现成的集线器(已尝试 Belkin 和 uspeed 集线器)。 每次仍会出现此问题。 我看了看 D+/-信号都处于零电平。

    如果我断开集线器的 DFP、则 CD 运行正常。  

    现在我有4个(2个外部和2个板载)集线器显示相同的问题。  

    实验 CD 引脚打开并直接连接到示波器(它与缓冲器隔离)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nadeem:

    现在、我当前所怀疑的是、由于断开时序的原因、TUSB212正在进入测试/合规性模式、这会导致 CD 引脚保持高电平。 我认为使用 TUSB216I 进行测试也许可以解决这个问题、所以、一旦 样本到达、让我们来尝试一下。 我也会在实验练习中不断尝试对这个进行调试、只是想看看我是否可以复制这个、尽管我还不能复制。

    如果您还有任何其他问题或疑虑、敬请告知!

    谢谢!

    Ryan