This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:如何在不进行下电上电的情况下切换速度模式

Guru**** 2806295 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1411729/dp83848i-how-to-switch-speed-mode-without-power-cycle

器件型号:DP83848I

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户希望在不进行下电上电的情况下将模式从固定100Base-T 切换到固定10Base-T。

他们按照以下过程更改了寄存器设置、但未切换。

您能告诉我正确的步骤吗?

1)上电时、设置 BMCR (基本模式控制寄存器)中的 bit 13=1、bit 8=1;100Mb/s、全双工

2) 2)在 BMCR 中设置位15=1;复位

3) 3)在 BMCR 中设置 Bit 13=0、Bit 12=0、Bit 9=0、并设置 Bit 8=1;禁用自动协商、10Mb/s、全双工

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否需要强制实现速度/双工、或者可以通过修改广播(寄存器0x4)来解决该问题吗?

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome-San:

    感谢您的答复。

    我需要强制执行速度/双工、而不是广播以进行自动协商。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、高桥山、

    感谢您的答复。 您如何确定速度相同? 改变速度前后、寄存器0x10的读数是什么? 如果禁用自动协商并将速度设置为100Mbps、则预计会有 MLT3信令;而在10Mbps 时、线路可能为静默或显示曼彻斯特信号。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome-San:

    它们根据集线器的链路指示灯确定速度相同。

    我将检查寄存器0x10的读数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takahashi-San、

    感谢您的答复。 我将等待寄存器读取。
    此致、

    Gerome.