工具与软件:
大家好、团队成员:
客户希望在不进行下电上电的情况下将模式从固定100Base-T 切换到固定10Base-T。
他们按照以下过程更改了寄存器设置、但未切换。
您能告诉我正确的步骤吗?
1)上电时、设置 BMCR (基本模式控制寄存器)中的 bit 13=1、bit 8=1;100Mb/s、全双工
2) 2)在 BMCR 中设置位15=1;复位
3) 3)在 BMCR 中设置 Bit 13=0、Bit 12=0、Bit 9=0、并设置 Bit 8=1;禁用自动协商、10Mb/s、全双工
此致、