This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1146-Q1:从 INH 切换到 LIMP 的延时时间以及从看门狗超时到 LIMP 输出的延时时间

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1411918/tcan1146-q1-time-delay-of-switching-from-inh-to-limp-and-time-delay-from-watchdog-timeout-to-limp-output

器件型号:TCAN1146-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

我的客户询问了一些有关 TCAN1146-Q1延时时间的问题。 您能回答以下问题吗?

1.从 INH 切换到 LIMP 的延时时间是多少? 更具体地说、从设置寄存器到使 INH 的 LIMP 完全正常运行需要多长时间?

2. 从看门狗超时到跛行输出的延时时间是多少?  

很抱歉我能在数据表中找到这些延时时间信息。 我无法自己找到它们...

谢谢!

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安达山市

    我将在业务结束时给您回复2024年09月13日。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

     感谢您的答复。 为了便于理解、我修改了一些说明。

     谢谢!

     Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kento、

    数据表中未指定这些时间、因此我们也不对其进行测试或仿真。 因此您可以将其视为可以忽略不计。

    此致、

    Sean