请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1146-Q1 工具与软件:
各位专家、您好!
我的客户询问了一些有关 TCAN1146-Q1延时时间的问题。 您能回答以下问题吗?
1.从 INH 切换到 LIMP 的延时时间是多少? 更具体地说、从设置寄存器到使 INH 的 LIMP 完全正常运行需要多长时间?
2. 从看门狗超时到跛行输出的延时时间是多少?
很抱歉我能在数据表中找到这些延时时间信息。 我无法自己找到它们...
谢谢!
Kento