工具与软件:
您好!
ub953是否支持以这种方式传输数据?
camera1---- >RX1- UB954- --- |
|---mipi-->UB953---- >
camera2 ---- >RX2 -- UB954 ---- |
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
ub953是否支持以这种方式传输数据?
camera1---- >RX1- UB954- --- |
|---mipi-->UB953---- >
camera2 ---- >RX2 -- UB954 ---- |
你(们)好
camera1(ub953或 ub933)---- >RX1- UB954- --- |
|---mipi-->UB953---- >RX0---- ||
camera2(ub953或 ub933)-- >RX2 -- UB954 ---- | |
camera3(ub953或 ub933)-- >RX1- UB954- --- | |- ub954 /UB960------- μ》显示
|---mipi-->UB953---- rx1----- |
camera4(ub953或 ub933)-- >RX2 -- UB954 ---- |
在中间使用953和954是由于特殊情况下的硬件要求。
例如:
#"*** RX0 VC =0 ***"
WriteI2C (0x4C、0x01)# RX0
WriteI2C (0x70、0x1F)# RAW10_datatype_yuv422b10_VC0
#"*** RX1 VC =1***"
WriteI2C (0x4C、0x12)# Rx1
WriteI2C (0x70、0x5F)# RAW10_datatype_yuv422b10_vc1
#"*** RX2 VC =2 ***"
WriteI2C (0x4C、0x24)# RX2
WriteI2C (0x70、0x9F)# RAW10_datatype_yuv422b10_vc2
#"*** RX3 VC =3***"
WriteI2C (0x4C、0x38)# RX3
WriteI2C (0x70、0xDF)# RAW10_datatype_yuv422b10_VC3
#"CSI_PORT_SEL"
当一个 RX 接收到来自两个摄像头的数据时、如何设置 VC?
由于 UB953传输了两个摄像头数据、因此应如何设置 UB953的主 VC?
主 VC 设置?
如何设置 VC 以使 UB954 RX0/RX1从两个摄像头接收数据?
你能解释一下吗?
此致!
GJ
尊敬的 GJ:
在这个应用中、我们建议从两个 UB954将 VC 设置为每个 RX 端口都有其唯一的 VC ID。 然后将数据转发到后续的 UB953和 UB960时、VC ID 无需任何寄存器配置即可直通。
由于列出了 UB953或 UB933、因此来自成像仪的摄像头数据是否为 RAW10数据格式? 如果是、寄存器应在 UB954上写入0x70 RAW10_ID。 然后、UB954将会输出并已配置 VC ID、因为输出现在是 CSI-2格式。
此致!
佐伊
你好、佐伊
1.
camera1(ub953 1080p30fps YUV422 或 ub933 800p30fps)--> RX0---UB960-- 4通道- --> soc --- >显示
这种类型的链路
1080p 30fps YUV422或800P 30fps YUV420 SOC 可接收30fps 帧速率。
2.camera1(ub953 1080P30fps YUV422 或 ub933 800p30fps)--> RX0- UB954-->
|-- MIPI - 2通道 --><!--kadov_tag{{</spaces>}</spaces> 4通道- soc -->显示
(没有摄像头) RX1- UB954-|
此链路 SOC 只能接收15个或更少的帧、无法到达30个帧。

UB954的 UB954寄存器0x1F 中的值 为00。
如何研究链路中间的 UB954和 UB953引起的低帧速率?
你好、佐伊
camera1(ub953 1080P30fps YUV422 或 ub933 800p30fps)--> RX0- UB954--|
|-- MIPI - 2通道 --><!--kadov_tag{{</spaces>}</spaces> 4通道- soc -->显示
(没有摄像头) RX1- UB954-|
如果 UB954的0x1F 寄存器仅设置为800Mbps (寄存器0x1f=0x02)、则 SOC 接收的帧速率非常低。 如果0x1F 寄存器再次设置为仅1.6Gpbs (寄存器0x1f=0x00)、那么 SOC 专家可以播放15帧或更少
此致!
GJ