This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953A-Q1:ub953是否支持以这种方式传输数据?

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1410041/ds90ub953a-q1-does-ub953-support-data-transmission-in-this-way

器件型号:DS90UB953A-Q1

工具与软件:

您好!   

  ub953是否支持以这种方式传输数据?

  camera1---- >RX1- UB954- --- |      

                           |---mipi-->UB953----   >

  camera2 ---- >RX2 -- UB954 ---- |

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们可以传输如所示的数据、但不确定这是否是最佳选择。 您能解释一下您要做什么吗? 在摄像头端、您将使用什么串行器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    camera1(ub953或 ub933)---- >RX1- UB954- --- |      

                                              |---mipi-->UB953----   >RX0---- ||

     camera2(ub953或 ub933)-- >RX2 -- UB954 ---- |                              |

     camera3(ub953或 ub933)-- >RX1- UB954- --- |                              |- ub954 /UB960------- μ》显示

                                              |---mipi-->UB953----   rx1----- |

     camera4(ub953或 ub933)-- >RX2 -- UB954 ---- |

    在中间使用953和954是由于特殊情况下的硬件要求。

    例如:

    #"*** RX0 VC =0 ***"

    WriteI2C (0x4C、0x01)# RX0

    WriteI2C (0x70、0x1F)# RAW10_datatype_yuv422b10_VC0

    #"*** RX1 VC =1***"

    WriteI2C (0x4C、0x12)# Rx1

    WriteI2C (0x70、0x5F)# RAW10_datatype_yuv422b10_vc1

    #"*** RX2 VC =2 ***"

    WriteI2C (0x4C、0x24)# RX2

    WriteI2C (0x70、0x9F)# RAW10_datatype_yuv422b10_vc2

    #"*** RX3 VC =3***"

    WriteI2C (0x4C、0x38)# RX3

    WriteI2C (0x70、0xDF)# RAW10_datatype_yuv422b10_VC3

    #"CSI_PORT_SEL"

    当一个 RX 接收到来自两个摄像头的数据时、如何设置 VC?

    由于 UB953传输了两个摄像头数据、因此应如何设置 UB953的主 VC?
    主 VC 设置?
    如何设置 VC 以使 UB954 RX0/RX1从两个摄像头接收数据?

    你能解释一下吗?

    此致!

    GJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GJ:  

    在这个应用中、我们建议从两个 UB954将 VC 设置为每个 RX 端口都有其唯一的 VC ID。 然后将数据转发到后续的 UB953和 UB960时、VC ID 无需任何寄存器配置即可直通。  

    由于列出了 UB953或 UB933、因此来自成像仪的摄像头数据是否为 RAW10数据格式? 如果是、寄存器应在 UB954上写入0x70 RAW10_ID。 然后、UB954将会输出并已配置 VC ID、因为输出现在是 CSI-2格式。  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、佐伊

    1.

    camera1(ub953  1080p30fps YUV422 或 ub933 800p30fps)--> RX0---UB960--  4通道- --> soc --- >显示

    这种类型的链路
    1080p 30fps YUV422或800P 30fps YUV420 SOC 可接收30fps 帧速率。

    2.camera1(ub953  1080P30fps YUV422 或 ub933 800p30fps)--> RX0- UB954-->       

                                                                          |-- MIPI - 2通道 --><!--kadov_tag{{</spaces>}</spaces> 4通道- soc -->显示

                                          (没有摄像头)   RX1- UB954-|

     此链路 SOC 只能接收15个或更少的帧、无法到达30个帧。

    UB954的 UB954寄存器0x1F 中的值  为00。

    如何研究链路中间的 UB954和 UB953引起的低帧速率?

                           

                                                        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GJ:

    UB953将仅接受最大速率为832Mbps 的数据。 CSI 发送器应设置为系统每通道800Mbps 输出。  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、佐伊

       

    camera1(ub953  1080P30fps YUV422 或 ub933 800p30fps)--> RX0- UB954--|       

                                                                           |-- MIPI - 2通道 --><!--kadov_tag{{</spaces>}</spaces>  4通道- soc -->显示

                                          (没有摄像头)   RX1- UB954-|

    如果 UB954的0x1F 寄存器仅设置为800Mbps (寄存器0x1f=0x02)、则 SOC 接收的帧速率非常低。 如果0x1F 寄存器再次设置为仅1.6Gpbs (寄存器0x1f=0x00)、那么 SOC 专家可以播放15帧或更少

    此致!

    GJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GJ:  

    这里的 UB954是正确的器件吗? 在此处写入的系统中、由于 UB953的最大输入数据速率为每通道832Mbps、因此 UB954必须设置为每通道800Mbps。 如果 UB960是设置为0x1F=0x00的器件、那么这没有问题。  

    您是否能够包含 此系统案例中使用的所有器件的寄存器转储?  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 佐伊

      摄像头 UB953:

      

    ️ μ A

    UB954:

     2通道

    ️ μ A

    UB953:μ A

    ️ μ A

    UB960:

    ️ μ A

    配置

    此致!

    GJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GJ:  

    UB954和 UB960上的线长似乎彼此不同。 对于 UB954、似乎两个 RX 端口已转发到同一个 CSI 端口。 是否在系统中执行此操作? 如果不打算对该端口进行测试、我们建议您禁止该端口进行转发。  

    您能否分享此处所用器件的原理图?  

    此致!

    佐伊