工具与软件:
大家好、团队成员:
作为标题、我想检查当 OEn ="L"时 GPIO (输入)是否可以正常工作? INTB_IN 问题相同。

在下表中、我可以看到表上的输出、我不确定它是否会影响输入。
此致、
罗伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
作为标题、我想检查当 OEn ="L"时 GPIO (输入)是否可以正常工作? INTB_IN 问题相同。

在下表中、我可以看到表上的输出、我不确定它是否会影响输入。
此致、
罗伊
尊敬的 Esther:
感谢您的评论。
1.我们是否有 可以禁用928Q-Q1 LVDS 输出、但 INTB_IN 和 GPIO 可以持续工作的方法?
2.我的客户使用947 + 928进行测试。 OSS_SEL ="H"且 OEN ="L"。
我们发现、如果将 GPIO 配置为输入类型、则可以使用928 GPIO。
如果 GPIO 配置为输出类型、则928 GPIO 无法工作。
结果是否正常?
此致、
罗伊
尊敬的 Ester:
下面是我们的装置。
我们使用了947侧的 MCU 将947GPIOx 配置为输出和928GPIOx 输入。
2. 保持 OSS_SEL ="H"并 设置 OEN ="L"。
3.将状态指定为928GPIOx、而947 GPIOx 可以从928GPIOx 映射该状态。
我们想知道如果使用927作为串行器是否可以获得相同的结果。 (我们没有927EVM 进行测试。)
此致、
罗伊
您好、Roy:
[报价 userid="424310" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1412978/ds90ub928q-q1-is-gpio-input-type-valid-when-oen-l/5413374 #5413374"]我们发现、如果将 GPIO 配置为输入类型、则可以使用928 GPIO。
如果 GPIO 配置为输出类型、则928 GPIO 无法工作。
使结果正常
[报价]OSS_SEL 和 OEN 必须设置为"H"才能输出物理 GPIO 引脚。 您看到的结果是合理的、因为输入是通过来自 MCU 的 FPD 链路编程的、而不是928侧的物理 GPIO 引脚、因此928和947能够通过反向通道进行通信(947输出<--928输入)。 但是、在正向通道(947输入-->928输出)中发送信号时、不起作用、因为928个 GPIO 引脚接收数据、928个 GPIO 引脚被拉低、因为 OEN 为"L"、这一结果也是927的预期结果。
希望这对您有所帮助、
Esther