This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:当 oen ="L"时 GPIO (输入类型)是否有效?

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1412978/ds90ub928q-q1-is-gpio-input-type-valid-when-oen-l

器件型号:DS90UB928Q-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

作为标题、我想检查当 OEn ="L"时 GPIO (输入)是否可以正常工作? INTB_IN 问题相同。

在下表中、我可以看到表上的输出、我不确定它是否会影响输入。

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    还有一个问题、除了 OEn 引脚之外、我们是否有其他方法可以禁用928Q-Q1 LVDS 输出?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    要启用 GPIO 和 INTB_IN 引脚、 OEN 和 OSS_SEL 都应处于高电平。 要禁用928 LVDS 输出、您 还可以使用寄存器0x02中的覆盖功能来控制这两个信号。 当 OEN 和 OSS_SEL 处于"L"状态时、GPIO 和 INTB_IN 的下拉电阻处于活动状态。

    希望这对您有所帮助、

    Esther

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esther:

    感谢您的评论。

    1.我们是否有 可以禁用928Q-Q1 LVDS 输出、但 INTB_IN 和 GPIO 可以持续工作的方法?

    2.我的客户使用947 + 928进行测试。  OSS_SEL ="H"且 OEN ="L"。  

    我们发现、如果将 GPIO 配置为输入类型、则可以使用928 GPIO。  

    如果 GPIO 配置为输出类型、则928 GPIO 无法工作。  

    结果是否正常?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    1.没有

    2.要回答你的问题,我需要再澄清一下。 在配置928 GPIO 时、它是使用本地器件(直接连接到928 GPIO 引脚)还是 通过 FPD-Link 使用947 GPIO?  

    Esther

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ester:

    下面是我们的装置。

    我们使用了947侧的 MCU 将947GPIOx 配置为输出和928GPIOx 输入。

    2. 保持  OSS_SEL ="H"并 设置 OEN ="L"。

    3.将状态指定为928GPIOx、而947 GPIOx 可以从928GPIOx 映射该状态。

    我们想知道如果使用927作为串行器是否可以获得相同的结果。 (我们没有927EVM 进行测试。)

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    [报价 userid="424310" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1412978/ds90ub928q-q1-is-gpio-input-type-valid-when-oen-l/5413374 #5413374"]

    我们发现、如果将 GPIO 配置为输入类型、则可以使用928 GPIO。  

    如果 GPIO 配置为输出类型、则928 GPIO 无法工作。  

    使结果正常

    [报价]

    OSS_SEL 和 OEN 必须设置为"H"才能输出物理 GPIO 引脚。 您看到的结果是合理的、因为输入是通过来自 MCU 的 FPD 链路编程的、而不是928侧的物理 GPIO 引脚、因此928和947能够通过反向通道进行通信(947输出<--928输入)。 但是、在正向通道(947输入-->928输出)中发送信号时、不起作用、因为928个 GPIO 引脚接收数据、928个 GPIO 引脚被拉低、因为 OEN 为"L"、这一结果也是927的预期结果。

    希望这对您有所帮助、

    Esther