工具与软件:
我 想将 TUSB2E111YCGR 用作非常基本的"eUSB2<=>USB2"电平转换器(无需 I2C 或 GPIO、无需充电器) 、而无需通过 I2C 总线进行任何配置。
数据表上的表5-4不提供这样的选项、我想知道如何连接 SDA/SCL、以便在 上电后立即将其用作中继器。
谢谢!
礼萨
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Reza:
eUSB2不仅仅是3.3V 到1.2V 的电平转换 USB 2.0。 eUSB2信令将根据其连接到 eUSB2主机还是外设而变化。
如果需要电平转换器、您可以利用 UART 模式禁用 eUSB2到 USB 2.0的转换并将其转换为电平转换器。
应用是什么?
什么是嵌入式 USB2.0 (eUSB2)? |视频| TI.com
关于 eUSB2的四大须知(TI.com) (第2节)
此致、
Nicholaus
Nicholaus、您好!
我有一个高端 SoC、它具有 eUSB2接口、我需要将它连接到同一板上具有传统 USB2的不同 MCU。
为了使其正常工作、我需要如下所示的 eUSB2中继器、
SoC (eUSB2) ED-/ED+(eUSB2主机)<=> eUSB2中继器<=> MCU (USB2.0) D-/D+(USB2.0器件)
我需要知道如何绑定 TUSB2E111以使用上面提到的引脚。
此致、
礼萨
尊敬的 Reza:
我明白了。 在非 I2C 模式下、如您所述、选项显示在表5-2中、而图11-2显示了典型应用。 SDA 应拉至低电平、SCL 应拉至低电平、电阻不超过160欧姆。
由于中继器将配置为主机、因此充电器检测不适用。 它不适用、因此 GPIO0和 GPIO1不需要路由到 SoC。
GPIO0和 GPIO1用于配置 USB PHY 信号调节设置、如上电时的表5-3所述。 GPIO0/GPIO1的引脚说明中有一个注释(1);当 它们配置为输入但没有主动驱动时、如果它们不被拉至高电平、则 GPIO0和 GPIO1上应该有一个1M Ω 下拉电阻。 但是、您可能需要更改这些设置、以便根据 USB 2.0合规性期间的眼图结果对 USB PHY 进行调优。
此致、
Nicholaus