This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E11:如何配置 TUSB2E111YCGR、以在基本中继器模式下使用它

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1412895/tusb2e11-how-to-strap-the-tusb2e111ycgr-to-use-it-in-basic-repeater-mode

器件型号:TUSB2E11

工具与软件:

我 想将 TUSB2E111YCGR 用作非常基本的"eUSB2<=>USB2"电平转换器(无需 I2C 或 GPIO、无需充电器) 、而无需通过 I2C 总线进行任何配置。

数据表上的表5-4不提供这样的选项、我想知道如何连接 SDA/SCL、以便在 上电后立即将其用作中继器。

谢谢!

礼萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reza:

    eUSB2不仅仅是3.3V 到1.2V 的电平转换 USB 2.0。  eUSB2信令将根据其连接到 eUSB2主机还是外设而变化。

    如果需要电平转换器、您可以利用 UART 模式禁用 eUSB2到 USB 2.0的转换并将其转换为电平转换器。

    应用是什么?

    什么是嵌入式 USB2.0 (eUSB2)? |视频| TI.com

    关于 eUSB2的四大须知(TI.com) (第2节)

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholaus、您好!  

    我有一个高端 SoC、它具有 eUSB2接口、我需要将它连接到同一板上具有传统 USB2的不同 MCU。

    为了使其正常工作、我需要如下所示的 eUSB2中继器、

    SoC (eUSB2) ED-/ED+(eUSB2主机)<=> eUSB2中继器<=> MCU (USB2.0) D-/D+(USB2.0器件)  

    我需要知道如何绑定 TUSB2E111以使用上面提到的引脚。

    此致、

    礼萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reza:

    我明白了。  在非 I2C 模式下、如您所述、选项显示在表5-2中、而图11-2显示了典型应用。  SDA 应拉至低电平、SCL 应拉至低电平、电阻不超过160欧姆。

    由于中继器将配置为主机、因此充电器检测不适用。  它不适用、因此 GPIO0和 GPIO1不需要路由到 SoC。

    GPIO0和 GPIO1用于配置 USB PHY 信号调节设置、如上电时的表5-3所述。  GPIO0/GPIO1的引脚说明中有一个注释(1);当 它们配置为输入但没有主动驱动时、如果它们不被拉至高电平、则 GPIO0和 GPIO1上应该有一个1M Ω 下拉电阻。  但是、您可能需要更改这些设置、以便根据 USB 2.0合规性期间的眼图结果对 USB PHY 进行调优。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Nicholaus、您好!

    谢谢您的澄清!  我将 遵循 TBL 5-4第一行、其中显示了"非 I2C USB 中继器模式"、具有160欧姆下拉电阻的 SCL 和具有0欧姆接地的 SDA。  此外、我会保留一些占位符、以满足潜在的 PHY 调优需求。

    此致、Reza   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Nicholaus、您好!

    此外、您最初建议使用"非 I2C UART"模式(CEA-936-A、 纯电平转换器)、但随后建议使用"非 I2C USB 中继器"模式。  

    非 I2C UART 模式>> SCL=上拉、SDA=下拉

    非 I2C USB 中继器模式>> SCL=[0-160]欧姆 SDA=GND

    您可以在这里再详细说明一下吗?

    此致、Reza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reza:

    正确。 这是我的一个误解。  在使用术语"电平转换器"时、我曾提到 TUSB2E11上的 UART 模式可用作一种电平转换器。  对应用进行阐述后、您显然不需要它、只需要使用非 I2C USB 中继器模式。  

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Nicholaus、您好!

    太好了、感谢大家的帮助。

    此致、Reza