This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0002:输出电平

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1406476/lmh0002-output-level

器件型号:LMH0002

工具与软件:

大家好、团队

有一个关于 LMH0002SQ 的问题。
我们对 ASI 驱动器使用 LMH0002SQE/NOPB。
在规格中、在条件(REF=Vsdo1%)下、输出(750Ω)可写为750至850mV (p-p)。
当使用示波器的最大保持设置进行测量时、某些 IC 输出超过880mV。
这种结果超出了 DVB-ASI 标准的规格。

我们在各种产品中使用此 IC、这些产品都具有相同的电路配置。
查看一些输出、结果为低(819 (平均)、832 (最大保持))和高(869 (平均)、884 (最大保持))。
根据批号、输出值似乎存在差异。 此外、有些人具有相同的批号、但也不同。
驱动器输出电路处的 BNC 连接器→BNC 电缆→75Ω⇔50Ω 转换器→示波器。
它表明在相应条件下(REF=Vsdo 1%)、额定输出(750Ω)为750到850mV (p-p)、但它是否会如上所示发生变化?

关于数据表中写入的示波器符号、是最大保持的结果还是振幅的结果?
在哪些条件(测量环境、电路)下测量的结果?

此致、
宫岛市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、宫岛山市

    请允许我与我的团队核实、然后我会很快回复您。

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 宫岛山市

    数据表中的结果是在 LMH0002的驱动器输出端使用1米 BNC 电缆测得的。 然后、使用具有75Ω 输入的视频分析器或带有75Ω 插件的示波器来测量振幅。 在我们的测量设置中、我们不使用 75Ω⇔50Ω 转换器。  

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick

    感谢您的答复。


    在您的测量环境中、您使用示波器进行测量的 GHz 频段是多少?

    我已经连接了测量的波形。
    我们使用2GHz 频段示波器进行测量、结果是振幅和峰峰值(最大值)。
    因此、波形包含噪声。 振幅不超过880mv 的 DVBASI 标准、但 p-p (maxhold)略高于它。
    此器件的输出是否包含所连接波形等噪声?
    我们现在将确认问题是否由我们的电路引起。

    输出存在差异、具体取决于批次数量和单个(据我看到的几个器件来说大约为50mV)、但这是否容易因批次而偏置?

    此致、
    宫岛市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 宫岛山市

    由于美国劳动节假期、您的问题可能会延迟回复。 我们 将在明天( 9月3日)返回时了解您的问题。 对于等待和可能造成的任何不便、我们深表歉意。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、宫岛山市、

    我们使用一个23GHz 带宽示波器插件进行示波器测量。 我们使用它来评估11.88Gbps SDI 信号。 根据奈奎斯特定理、2GHz 足以对 1.485Gbps 信号进行采样

    [报价 userid="442607" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1406476/lmh0002-output-level/5389145 #5389145%]输出存在取决于批号和个人的差异(据我见过的为数不多的约50mV)、但这是否容易因批次而偏压?

    750mV 至850mV 的数据表变化说明了器件在整个批次型号上的性能差异。 预计您可能会在数据表指定范围内看到50mV 或更高的差异。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick

    感谢您的答复。
    哪个输出规格(p-p:750-850mV)是最大保持或振幅的结果?

    此致、
    宫岛市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、宫岛山市、

    使用示波器时、我们的测量值基于眼图振幅。 为了获得振幅、我们需要测量直方图峰值之间的距离。

    但是、对于我们 SDI 器件最近的数据表验证、我们使用 Phabrix 视频分析仪进行振幅测量。 请参阅以下 Phabrix 的图片、左下方显示了振幅:

    最大值保持测量仍然相关、并且出现在过冲和下冲规格中。 请参阅下表、了解更多 SMPTE 规格、尤其是过冲和下冲。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我明白数据表中的技术规格是振幅而非最大值。

    很抱歉询问详情。"
    它说"支持 DVB-ASI 速度为270Mbps"、但是 DVB-ASI 标准(EN 50083-9:2002)说"输出电压"为880mV (p-p)、因此似乎没有过冲或下冲等法规。
    该器件支持 DVB-ASI、但严格地说、我知道在直流规格方面不考虑过冲和下冲。
    是这样吗?
    如果我的理解不正确、我深表歉意。

    此致、
    宫岛市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、宫岛山市、

    感谢您共享本文档。

    [报价 userid="442607" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1406476/lmh0002-output-level/5400320 #5400320"]但严格地说、我理解在 DC 规格中没有考虑过冲和下冲。

    很抱歉、您可以重复这个问题吗? 我对直流规格的含义感到有点困惑。

    我从 Tek 获得了此过冲定义、供我们参考:

    "眼图显示中的过冲可能是由于沿信号路径的反射、也可能是由于端接不正确。 用户必须在链中的各个点测试信号、以确定反射发生的位置、这可能发生在配线板、桶形连接器上、或者电缆或连接有问题。"

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nick

    对不起这个令人困惑的问题。
    根据该器件的电流输出测量结果、maxhold 超过880mV、振幅在880mV 以内。
    因此、根据 EN 50083-9:2002、DVB-ASI 的输入规格规定在880mV 以内。
    我想这个器件的技术规格在振幅上为750-850mV、在最大保持时超过了 ASI 的输入技术规格。
    严格地说、您可以看到、摆幅电压上方和下方的平坦区域与我们测量结果中的噪声混合。
    当使用 maxhold 测量时、由于噪声的原因、它可能会超过880mV。
    因此、如果您基于过冲和下冲(10%=80mV)考虑该器件、则可以输出高达 min=640mV、max=960mV、这将超过 ASI 的输入规格。
    根据 ASI 的规格、如果幅度是800mV+-10%、就没有问题、但由于我没有发现任何这样的问题、我认为测量应该在最大值时进行。
    您支持 DVB-ASI 的基础是什么?
    如果您只考虑数字、我认为它超出了 DVB-ASI 规范。
    您认为 DVB-ASI 的输入规格在幅度方面应在880mV 以内、那么此设备是否支持 DVB-ASI?
    很抱歉询问详情。

    此致、
    宫岛市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、宫岛山市、

    LMH0002可能会超过 DVB-ASI 的规范、但是、通过适当的设备调优、也可以满足 DVB-ASI 规范。 如您所说、如果振幅为800mV +-10%、那么没有问题。  

    此外、较低的数据速率往往具有低于5%的过冲百分比。 您看到的典型过冲百分比是多少? 使用我们最近推出的器件、SD 数据速率的过冲百分比可以低至不到2%

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    DVB-ASI 的输入标准在振幅上是800mV+-10%、而不是最大值、是否在某种程度上写的?
    我想知道有证据表明、根据振幅测量结果进行判断是没有问题的。

    我的测量结果显示没有过冲或下冲。
    然而、正如我在上一主题中所说的、它在平板部件中噪声较大、并且在最大值时超过880mV、所以我想知道这款器件的技术规范的前提。
    我理解这个前提、因为我在上一个线程中听到过它。

    此致、
    宫岛市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、宫岛山市、

    如果我的回答不能令人满意、我们深表歉意。 我不那么熟悉 DVB-ASI 标准。

    [报价 userid="442607" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1406476/lmh0002-output-level/5405352 #5405352"]我的测量结果显示未出现过冲或下冲。
    然而,正如我在上一个线程中所说的,它在平坦部件中噪声很大,并且在最大值时超过880mV,所以我想知道这个器件的规范前提。[/报价]

    要解决此问题、我仍然建议您查看测试设置。  75Ω μ⇔50Ω 转换器 正在引起反射、这有可能引起影响最大值的噪声。

    我从您的屏幕截图中看到、最大保持电压为884mV。 这大约比信号平均值869mV 高15mV。  15mV/869mV *100 =增加~ 2%。 根据您与我分享的有关 DVB-ASI 规格的信息、我建议将器件平均幅值保持在低于860mV、因为860 *.02 = 17,860 +17 = 877mV、仍在规格范围内。

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的答复。
    我明白,这个设备据说是兼容 DVB-ASI 的事实意味着它已经确认没有问题与 DVB-ASI ,但你不知道太多关于 DVB-ASI。
    这是否意味着不清楚它是否符合 ASI 标准?

    感谢您的建议。
    但是、这次我们刚好有一个典型值输出较高的人、将来可能有一个典型值输出较低的人。
    因此、我不想使用基准电阻器来操控摆幅电压。

    此致、
    宫岛市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、宫岛山市、

    根据数据表、我们 可以清楚地看到 LMH0002可以符合 ASI 标准、但根据您的测量设置、不清楚器件是否符合 P2P ASI 规范。  

    此致、

    Nick