This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH926Q-Q1:不使用串行器工作

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UH926Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1412037/ds90uh926q-q1-working-without-a-serializer

器件型号:DS90UH926Q-Q1

工具与软件:

大家好!

我们正在评估一个新项目 、在该项目中 、我们可以使用 DS90UH926Q-Q1解串器来驱动 RGB 并行显示器。 是否可以使用 MCU (例如、通过 I2C)驱动解串器、以便在未连接串行器时将图像发送到显示屏?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

     DS90UH926Q-Q1需要从配对的串行器进行 FPD-Link 传输、以输出视频/图像。 因此、本地连接到解串器的 MCU 本身无法输出图像。  

    此致、
    Ikram


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ikram。

    如果串行器未连接到解串器、我需要查看显示的"无信号"图像。 我想将 RGB 信号同时连接到 MCU 和解串器:当解串器工作时、MCU 将其 RGB 信号置于高阻抗或相反状态。  

    还有其他解决方案吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:  

    在926 (DES)上、LOCK 引脚指示链路状态。 因此、MCU 可以检查 LOCK 引脚以检测 SER 是否已连接或是否存在"无信号"情况

    检测到这种情况后、显示侧的 MCU 或其他器件(TCON、显示器等)是否可以输出"无信号"图像?  

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    我们正在寻找在显示屏上显示"无信号"图像的最佳解决方案。 MCU 是显示此类图像的唯一可能还是其他 IC?

    此致、

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    926解串器可以输出测试模式、正如 本应用手册中提到的那样。 这些是 "2.4图形选择"部分中列出的内置颜色图形。 因此、它们不是带有"无信号"或其他文本的特定图像。   

    它们可以监控 DES 上的 LOCK 引脚、在锁定丢失后、MCU 可以通过 I2C 写入 DES 以启用此功能。  请告诉我、这是否适合您的应用。  

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    感谢您的反馈。 遗憾的是、这不适用于我们的应用、因为客户需要"无信号"图像。

    是否可以将具有 RGB 接口的 MCU 与解串器的 RGB 接口并行放置?

    此致、

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    在数据表中、有一些 RGB 接口扇出到多个接收器的"中继器"应用示例。 我必须检查这里是否可以使用 MCU 的并行输入。 请在周二之前给我询问团队并与您联系。



    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ikram、真的很感谢您的努力。

    我真的很抱歉、但我不明白您为什么建议使用此配置。 为了说明这一点、我想告诉大家具体情况。

    1.正常运行时、远程串行器将视频数据传输到本地解串器。

    2.如果远程串行器因某种原因出现故障,本地显示屏必须显示"无信号"图像。

    3.为此,我们假设在串行器关闭时需要一个 MCU 来驱动显示器。 但是、我们目前正在搜索 MCU 以外的其他解决方案(显然、如果存在)

    谢谢!

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    哦、抱歉、我没有完全澄清。 我并不是建议使用该配置、而是引用该配置来表明可以从926输出多个 RX。 这意味着 926可以输出并行 RGB。

    但是、在本例中、我知道您想 将多个备用 RGB 输入(一个来自926、一个来自 MCU)添加到显示屏中。 不过、我不知道 MCU 能够生成图像的 RGB 输出。

    如果我们有任何类似的系统解决方案、我将与团队进行核实。

    - Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Matteo、我只关注串行器/解串器器件、 如果您有联系、我建议向 TI 现场应用工程师咨询此问题。 他们或许能够为此建议合适的解决方案。  

    此致、
    Ikram