工具与软件:
大家好!
我们正在评估一个新项目 、在该项目中 、我们可以使用 DS90UH926Q-Q1解串器来驱动 RGB 并行显示器。 是否可以使用 MCU (例如、通过 I2C)驱动解串器、以便在未连接串行器时将图像发送到显示屏?
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好!
我们正在评估一个新项目 、在该项目中 、我们可以使用 DS90UH926Q-Q1解串器来驱动 RGB 并行显示器。 是否可以使用 MCU (例如、通过 I2C)驱动解串器、以便在未连接串行器时将图像发送到显示屏?
提前感谢
尊敬的 Matteo:
926解串器可以输出测试模式、正如 本应用手册中提到的那样。 这些是 "2.4图形选择"部分中列出的内置颜色图形。 因此、它们不是带有"无信号"或其他文本的特定图像。
它们可以监控 DES 上的 LOCK 引脚、在锁定丢失后、MCU 可以通过 I2C 写入 DES 以启用此功能。 请告诉我、这是否适合您的应用。
此致、
Ikram
谢谢 Ikram、真的很感谢您的努力。
我真的很抱歉、但我不明白您为什么建议使用此配置。 为了说明这一点、我想告诉大家具体情况。
1.正常运行时、远程串行器将视频数据传输到本地解串器。
2.如果远程串行器因某种原因出现故障,本地显示屏必须显示"无信号"图像。
3.为此,我们假设在串行器关闭时需要一个 MCU 来驱动显示器。 但是、我们目前正在搜索 MCU 以外的其他解决方案(显然、如果存在)
谢谢!
Matteo
尊敬的 Matteo:
哦、抱歉、我没有完全澄清。 我并不是建议使用该配置、而是引用该配置来表明可以从926输出多个 RX。 这意味着 926可以输出并行 RGB。
但是、在本例中、我知道您想 将多个备用 RGB 输入(一个来自926、一个来自 MCU)添加到显示屏中。 不过、我不知道 MCU 能够生成图像的 RGB 输出。
如果我们有任何类似的系统解决方案、我将与团队进行核实。
- Ikram