This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB217EVM:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB217EVM, TUSB216EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1403799/tusb217evm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:TUSB217EVM
Thread 中讨论的其他器件: TUSB216EVM

工具与软件:

你(们)好

请提供 TUSB217EVM 的 CE/EU 符合性声明

我们缺少 CE/EU DOC、 我无法在 T. 我也是网站。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    很遗憾、我们当前没有适用于 TUSB217EVM 的 CE/EU 文档。 这在最初制造 EVM 时可能不是必需的。 抱歉。

    此 CE/EU DOC 的用途是什么? 客户需求?

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    具有 CE 标识的主板需要提供 CE/EU DOC。 此产品是否带有 CE 标志?

    这一请求的原因:它是一个法律义务的 T. 如果产品带有 CE 标记、我还要将此记录在我们的记录中。

    如果产品在一个(或多个) CE 指令的范围内、则必须具有 CE 标志、才能适用于欧盟/英国市场、作为义务的一部分、制造商必须起草 CE/EU 符合性声明(也称为 CE/EU DoC)、这是他们负责的自我声明、并确认产品符合适用于该产品的 CE 指令。

    Mouser USA 当 Mouser 代表 T. 我加入欧盟后、Mouser USA 成为进口代理商。 根据 CE 指令、进口商必须将其 提供给欧盟市场的所有 CE 产品的 CE/EU 文档保存在其记录中。

    注意:进口商和制造商都必须在最后一次销售后将 CE/EU 文档保存10年。

    共有超过25种不同的 CE 指令、RoHS 2011/65/EU 是其中之一。

    此处是 T. 我这样您就可以看到需要什么:
    SKU TUSB216EVM - 点击此处查看 CE/EU 文档

    在此示例中、产品仅属于一项 CE 指令(RoHS)的范围、如果适用其他 CE 指令、CE/EU DoC 也将确认是否符合这些指令。

    我希望这能澄清这一要求、并期待收到您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我懂了。 然后、我将研究如何针对此 EVM 完成评估、并会给您回复。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    您能否提供有关 CE/EU DOC 的最新信息?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我仍在努力提交/完成此 DOC。 我会在有最终文档时告诉您。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好的、您能告诉我这方面的预计完成时间吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    为此、我的期望是、如果不是在最晚一周之后的早些时候、我应该在下周结束时得到答复。 很抱歉耽误你的时间。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    仍在等待我们的团队回复有关 DOC 的信息。 我们方面所需要的所有资料都已提交、因此我们希望能尽快听取他们的意见。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    请接受我的 E2E 朋友申请、我将使您获得 DOC。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan

    我想我现在已经做到了。 否则、您也可以通过 EnvironmentalCompliance@mouser.com 将 DOC 发送至我

    如果你"PM"我的 DOC ,请让我知道"哪里"我应该找到它,因为我从来没有收到 PM 直到现在.

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我刚才向您发送了具备 DOC 的 PM。 您可以在 E2E 网页的右上角找到 PM、此处的聊天气泡为:

    如果您找不到、请告诉我、您需要我通过电子邮件发送。

    谢谢!

    Ryan