Other Parts Discussed in Thread: TUSB217EVM, TUSB216EVM
Thread 中讨论的其他器件: TUSB216EVM
工具与软件:
你(们)好
请提供 TUSB217EVM 的 CE/EU 符合性声明
我们缺少 CE/EU DOC、 我无法在 T. 我也是网站。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TUSB217EVM, TUSB216EVM
工具与软件:
你(们)好
请提供 TUSB217EVM 的 CE/EU 符合性声明
我们缺少 CE/EU DOC、 我无法在 T. 我也是网站。
谢谢你
您好、Ryan
具有 CE 标识的主板需要提供 CE/EU DOC。 此产品是否带有 CE 标志?
这一请求的原因:它是一个法律义务的 T. 如果产品带有 CE 标记、我还要将此记录在我们的记录中。
如果产品在一个(或多个) CE 指令的范围内、则必须具有 CE 标志、才能适用于欧盟/英国市场、作为义务的一部分、制造商必须起草 CE/EU 符合性声明(也称为 CE/EU DoC)、这是他们负责的自我声明、并确认产品符合适用于该产品的 CE 指令。
Mouser USA 当 Mouser 代表 T. 我加入欧盟后、Mouser USA 成为进口代理商。 根据 CE 指令、进口商必须将其 提供给欧盟市场的所有 CE 产品的 CE/EU 文档保存在其记录中。
注意:进口商和制造商都必须在最后一次销售后将 CE/EU 文档保存10年。
共有超过25种不同的 CE 指令、RoHS 2011/65/EU 是其中之一。
此处是 T. 我这样您就可以看到需要什么:
SKU TUSB216EVM - 点击此处查看 CE/EU 文档
在此示例中、产品仅属于一项 CE 指令(RoHS)的范围、如果适用其他 CE 指令、CE/EU DoC 也将确认是否符合这些指令。
我希望这能澄清这一要求、并期待收到您的回复
尊敬的 Ryan
我想我现在已经做到了。 否则、您也可以通过 EnvironmentalCompliance@mouser.com 将 DOC 发送至我
如果你"PM"我的 DOC ,请让我知道"哪里"我应该找到它,因为我从来没有收到 PM 直到现在.
谢谢你