请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB971-Q1 工具与软件:
尊敬的先生:
我们计划用 UB971来代替旧的 UB953、我想知道 ub971的 CSI 速度在 FPD-Link3上使用 dub954工作时是否限制在832Mbps?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的先生:
我们计划用 UB971来代替旧的 UB953、我想知道 ub971的 CSI 速度在 FPD-Link3上使用 dub954工作时是否限制在832Mbps?
谢谢。
您好、Tiger、
不确定您具有哪种类型的请求。 但您可以在 TI.com 上找到所有详细信息。 您可以在其中申请更多信息、购买 EVM 或订购样片...等
请访问 DS90UB971 页面或 DS90UB9702 页面。